Anmerkung: Wie oben bereits dargestellt wird die blaue Ader des Verbindungskabels nicht angeschlossen.
PMX Verwendung eines piezoelektrischen Sensors
In dieser Tech Note wird der Anschluss und die Inbetriebnahme eines piezoelektrischen Sensors über einen Ladungsverstärker (Typ CMA/CMD) an ein PMX-System beschrieben.
Benötigtes Material
Zur Durchführung des Beispiels werden folgende Materialien benötigt:
- PMX-System (mit Messkarten: PX401 und PX878)
- Ladungsverstärker (hier: CMA1400)
- Verbindungskabel 1-KAB168 (zur Verbindung des Ladungsverstärkers mit PMX)
- Piezoelektrischer Sensor
- Verbindungskabel 1-KAB143 (Sensor-Anschlusskabel)
Voraussetzungen
Zum Anschluss des Verbindungskabels an Ladungsverstärker und PMX müssen die Adern des Verbindungskabels 1-KAB163 zu zwei Steckern verbunden werden, von denen einer an die PX401 angeschlossen wird, der andere an die PX878. Die Pinbelegung ergibt sich dabei wie folgt:
Verkabelung mit PMX
Der piezoelektrische Sensor wird mittels des Kabels 1-KAB143 mit dem Ladungsverstärker verbunden. Dieser wiederum wird durch das Kabel 1-KAB163 über die beiden wie oben beschrieben hergestellten Stecker mit den Messkarten PX401 (Stecker 1) und PX878 (Stecker 2) verbunden. Der Sensor kann nach der korrekten Auslegung in Betrieb genommen werden.
Rechtlicher Hinweis
Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keinen Gewährleistungs-oder Haftungsansprüchen.