Berechnungskanal „Konstantes Signal“ anlegen, das angibt bei welchem Winkel die Kraft gemessen werden soll.
- Wert des konstanten Signals wählen (hier: 300)
- Das Ergebnis wird hier in „Interne ID {72}“ abgelegt
Triggerausgang
In diesem Beispiel soll das Ausgeben eines Triggersignals gezeigt werden. Sobald ein bestimmter Winkel eines Drehgebers überschritten wird, wird ein Signal ausgegeben falls sich der Wert eines Kraftaufnehmers innerhalb gewisser Grenzen befindet.
Berechnungskanal „Trigger Puls“ anlegen, der einen Puls erzeugt wenn der Winkel von 300° überschritten wird.
Berechnungskanal „Trigger Bereich“ anlegen, der einen Puls erzeugt wenn die Kraft zwischen 0 und 200N liegt.
Das Ergebnis soll an einem Digitalausgang signalisiert werden. Auf den Digitalausgang 4 wird hier die Flag04 der Berechneten Kanäle gelegt. Dabei ist zu beachten das invertiert wird, um einen Highpuls zu erhalten. Die unten dargestellte Übersicht erreichen Sie über folgenden Pfad: Menü/Einstellungen/Digitalausgänge
Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung. Sie unterliegen keinen Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen.