Grundlagen der DMS-Installation und DMS-Messtechnik (DK)

Kurs 1 gemäß VDI/VDE/GESA 2636

Was ist das entscheidende Qualitätskriterium einer DMS Messstelle? Die Klebeverbindung – wenn die nicht richtig funktioniert sind die Messergebnisse nicht verlässlich. Kann man eine gute Klebeverbindung messen? Nein – man kann nur dafür sorgen dass die Installation so optimal wie möglich durchgeführt wird. Hier setzt dieses Seminar an. Nach dem Seminar sind Sie als geprüfter DMS-Installateur in der Lage, Dehnungsmessstreifen selbständig auszuwählen und zu installieren.

Seminarinhalte

In diesem Seminar lernen Sie...:

  • den richten Dehnungsmessstreifen für unterschiedliche Anwendungen auszuwählen
  • die Messstelle und die DMS richtig vorzubereiten
  • die Installation korrekt durchzuführen
  • die Anschlussdrähte anzulöten und zu sichern
  • den richtigen Schutz gegen Umwelteinflüsse richtig aufzubringen
  • die Kompensation von Temperatureinflüssen und anderen Störgrößen zu beachten
  • die Grundlagen der Wheatstone´schen Brückenschaltung
  • den Abgleich einer Messkette mit Dehnungsmessstreifen

...und Sie legen die Prüfung zum DMS-Installateur gemäß VDI/VDE/GESA 2636 ab.

Ihr HBM Academy-Plus

Motto des Seminars ist üben, üben und nochmal üben! Neben der notwendigen Theorie werden Sie verschiedene DMS mit unterschiedlichen Klebstoffen installieren.

Während des Seminars erhalten Sie unser DMS-Starterset im Wert von € 300,
das Sie im Anschluss für Ihre Installationen am Arbeitsplatz verwenden können!

Zielgruppe

Anwender aus allen Fachgebieten, die selbst Dehnungsmessstreifen installieren wollen.

Vorkenntnisse

Keine

Anmeldung

Melden Sie sich auf dieser Seite per Online-Formular an!

Alternativ: Faxanmeldung für in Deutschland stattfindende Seminare

Datum

Sie möchten dieses Seminar individuell für Mitarbeiter Ihres Unternehmens reservieren? Sprechen Sie uns an!

Ort

Darmstadt

Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt
Germany

...oder auch bei Ihnen vor Ort! 

Melden Sie sich jetzt an

Termin auf Anfrage

Beginnen Sie die Anmeldung mit der Eingabe der E-Mail-Adresse des Teilnehmers. Die Eingabe der weiteren Details erfolgt im nächsten Schritt.