Der praktische Weg zur Ermittlung der Messunsicherheit (MU)

Wie nennt man den abgelesenen Messwert? Einen Schätzwert! Erst mit einer seriös ermittelten Messunsicherheit wird er zum Messwert. Keine Angst, die Ermittlung einer Messunsicherheit bedarf keiner komplizierten Mathematik. Alles was Sie brauchen ist das ohnehin schon vorhandene Wissen um die Messaufgabe. Die Vorgehensweise, basierend auf dem GUM Leitfaden (Guide to the expression of uncertainty in measurement), lernen und üben Sie in unserem Seminar.

Seminarinhalte

In diesem Seminar lernen Sie:

  • was Messunsicherheit ist - Definition und Bedeutung
  • die Rechengänge zur Bestimmung der Messunsicherheit in anschaulicher Darstellung
  • welche Parameter zur Messunsicherheit beitragen
  • Parameter abzuschätzen, die nicht aus einer Spezifikation abzulesen sind
  • wie Sie vorgehen, wenn Sie die Messunsicherheit berechnen wollen

Ihr HBM Academy-Plus

Anhand realer Beispiele machen wir Sie mit dem Thema vertraut – von den wichtigsten Einflussgrößen bis hin zum geeigneten Weg der Berechnung. In vielen praktischen Übungen trainieren Sie, die wichtigsten Einflussgrößen zu erkennen und zu bewerten.Speziell in diesem Seminar steht der Dialog zwischen den Teilnehmern untereinander sowie zwischen Teilnehmern und Trainer im Vordergrund. Erfahrene Trainer führen Sie so an das Thema heran, dass Sie sich durch aktive Mitarbeit das Verständnis über die Messunsicherheit erarbeiten.

Zielgruppe

Messtechniker, die Messungen eigenständig planen und durchführen, sowie Anwender die Messergebnisse auswerten.

Vorkenntnisse

Grundkenntnisse in Messtechnik sind hilfreich.

Agenda

Weitere Informationen zur Veranstaltung als PDF

in Darmstadt

in Ismaning

 

 

Anmeldung

Melden Sie sich auf dieser Seite per Online-Formular an!

Alternativ: Faxanmeldung für in Deutschland stattfindende Seminare

Datum

Sie möchten dieses Seminar individuell für Mitarbeiter Ihres Unternehmens reservieren? Sprechen Sie uns an!

Ort

Darmstadt

Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt
Germany

...oder auch bei Ihnen vor Ort! 

Melden Sie sich jetzt an

Seminar Praktischer Weg zur Ermittlung der Messunsicherheit

Beginnen Sie die Anmeldung mit der Eingabe der E-Mail-Adresse des Teilnehmers. Die Eingabe der weiteren Details erfolgt im nächsten Schritt.