Schritt 1: Einmesssignal eingeben
Geben Sie hier den Referenzwert an mit dem der Sensor belastet werden soll. Der Referenzwert liegt bestenfalls etwas über dem Spitzenwert des Messaufbaus (ca. 10%). Ein niedrigerer Referenzwert ist auch denkbar, jedoch ist dies nicht optimal für die Genauigkeit.
Mit dem Bestätigen durch „Ok“ werden folgende Einstellungen für das Einmessen verwendet:
- Sensorempfindlichkeit = 1
- Einheit der Anzeige = pC
Hinweis: Der Einmess-Assistent kann jederzeit abgebrochen werden, dann werden die ursprünglichen Einstellungen beibehalten.