Prüfung von Separationssystemen für Satelliten in Schweden
RUAG Space ist Europas größter unabhängiger Zulieferer von Produkten für die Raumfahrtindustrie. Am Standort Linköping in Schweden arbeitet ein Team von ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Entwicklung und Konstruktion von Strukturen für Trägerraketen und Separationssystemen für Satelliten und Raketen. Das Labor in Linköping nutzt das Datenerfassungssystem MGCplus von HBM als fundamentale Ausstattung für Prüfungsaufgaben, insbesondere auf größeren Prüfständen, auf denen viele Kanäle gebraucht werden.
Enormen Kräften ausgesetzt
Die Produkte von RUAG waren an den meisten europäischen Trägerraketen für Satelliten beteiligt, unter anderem Ariane, Atlas und Delta. Die Spezialität des Unternehmens – Adapter mit Separationssystem zwischen Rakete und Satellit – ist von entscheidender Bedeutung für das Gelingen der Mission. Das Separationssystem hält den Satelliten bis zum Zeitpunkt des Lösens auf dem Adapter.
Die Aufgabe des Adapters ist es, eine passende Verbindung zwischen Satellit und Trägerrakete herzustellen. Der Adapter, der häufig eine konische Form hat, muss sicherstellen, dass sich die Trägerrakete und der Satellit beim Start nicht trennen, auch wenn er enormen Kräften ausgesetzt ist. Der Adapter muss außerdem dafür sorgen, dass die beiden Teile im genau richtigen Moment getrennt werden.
Daher werden die Produkte rigoros geprüft. Einer der Versuchsingenieure ist Peter Svensson.
„Ich bin überzeugt, dass RUAG auf dem Gebiet statischer Belastungstests zu den besten Unternehmen in Schweden zählt. Mit wenigen Ausnahmen führen wir alle Tests für unser eigenes Unternehmen durch. Mit der von uns entwickelten und getesteten Ausrüstung wurden bis heute fast 600 Separationen im Weltraum durchgeführt.“
Versuchsingenieur Peter Svensson