Der Hersteller TECHNOLAS Perfect Vision GmbH vertraut bei seinen Geräten auf die Zuverlässigkeit des Messverstärkers PMX von HBM, der konstant genaue Messwerte liefert. So wird jeder Schnitt des Augenlasers an der exakten Position und mit der richtigen Tiefe durchgeführt.
Die Operation am Auge dauert nur wenige Minuten. Der Arzt muss keine Klinge anlegen. Der Patient kann kurz nach der Behandlung aufstehen und wieder nach Hause gehen. Schnell und ohne Schmerzen ist sein Sehvermögen wieder hergestellt. Die Lesebrille kann künftig in der Schublade bleiben.
Mehr als 120.000 Mal pro Jahr wird die LASIK-Operation mittlerweile in Deutschland durchgeführt. Mithilfe eines Excimerlasers lassen sich dabei Kurz- und Weitsichtigkeit sowie Hornhautverkrümmung und auch Altersweitsichtigkeit behandeln.
Zum Einsatz kommen dabei Technologien wie der TECHNOLAS® TENEO™ 317 Excimerlaser und die VICTUS® Femtosecond Laser Platform des Herstellers Technolas Perfect Vision, der zum Unternehmen BAUSCH + LOMB gehört.
Eine Besonderheit von VICTUS® ist, dass sich dieses System extrem universell verwenden lässt.
Neben der großen Bandbreite von Anwendungen in der Hornhaut, lässt sich auch eine Katarakt-Operation durchführen, mit der der so genannte Graue Star behandelt wird. Augenärzte schätzen außerdem die Qualität, mit der sie arbeiten können. Mit dem Laser lassen sich alle Teilschritte einer Operation perfekt durchführen.