Optische Dehnungssensoren - Grundlagen
Optische Dehnungssensoren, also solche, die auf der Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Technologie basieren, haben in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere im Bereich des Infrastruktur-Monitorings zunehmende Beachtung gewonnen. Wie funktioniert ein optischer Sensor? Wie kann ich optische Verluste kompensieren? Wie viele Sensoren können in eine Faser integriert werden? Unsere Experten steigen tief in die Materie ein, um Ihnen die besten Antworten auf alle wichtigen Fragen im Zusammenhang mit Dehnungsmessungen mit faseroptischen Sensoren zu liefern. Klicken Sie auf eine der unten aufgeführten Optionen, um zur entsprechenden Seite zu gelangen.
- Eine Einführung in die optische Dehnungsmessung
- Grundlagen der Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Technologie
- Auswahl des passenden Dehnungssensors, Klebstoffs und Zubehörs
- Installation optischer Sensoren: Alles, was Sie wissen müssen
- Anwendungen mit optischen Dehnungssensoren: ein Ausblick
- Datenerfassung mit der richtigen Hard- und Software
- Kostenfreie Schulung zur optischen Dehnungsmessung
1. Eine Einführung in die optische Dehnungsmessung

Glossar Optische Dehnungsmessung
Ein praktischer Leitfaden mit Fachbegriffen zum besseren Verständnis der genauen Konzepte der Grundlagen der Dehnungsmessung mit optischen Dehnungssensoren.

Dehnungsmessung mit Faser-Bragg-Gitter-Sensoren
Dieser Artikel liefert eine kurze Einführung in FBG-Sensoren und zeigt deren besondere Stärken und Schwächen auf. Zudem beschreibt er ein Messsystem, das gleichzeitige Messungen mit Dehnungsmessstreifen und FBGs ermöglicht und alle ursprünglich für die DMS entwickelten Verarbeitungsfunktionen zur Verfügung stellt.

Experimentelle Spannungsanalyse (ESA)
Experimentelle Spannungsanalyse (ESA) ist die Analyse des mechanischen Spannungszustands in Werkstoffen durch Versuchsmessungen mit Dehnungsmessstreifen. Im Folgenden finden Sie mehr Informationen über unterschiedliche Arten von Spannungen, ihren Ursprung und ihre verschiedenen Zustände.
2. Grundlagen der Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Technologie

Was ist ein Faser-Bragg-Gitter?
Ein Faser-Bragg-Gitter ist nur wenige Millimeter lang, hoch sensibel und sehr zuverlässig. Hier erfahren Sie mehr über dessen Eigenschaften!

Artikel: Wie funktionieren optische Dehnungsmessstreifen?
Cristina Barbosa, Produktmanagerin für den Geschäftsbereich der optischen Systeme von HBM, hat uns für diesen Artikel erklärt, wie optische DMS funktionieren.
Faser-Bragg-Gitter FAQ
Auf Faser-Bragg-Gittern (FBG) basierende optische Sensoren werden immer beliebter. Sie lassen sich einfach installieren, sind unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen und lassen sich auch in stark explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen. Wie aber funktioniert ein Faser-Bragg-Gitter eigentlich?
3. Auswahl des passenden Dehnungssensors, Klebstoffs und Zubehörs

newLight | Optische Faser-Bragg Sensoren
Die faseroptischen Sensoren der Serie newLight sind die perfekte Wahl für anspruchsvolle Prüf- und Überwachungsanwendungen. Sie vereinigen hochfeste Faserbeschichtungen und unterschiedliche FBG-Herstellungstechniken, um erweiterte Dehnungsmessbereiche und eine hohe Messgenauigkeit sicherzustellen.

3M DP490 DMS-Klebstoff
Der Klebstoff DP490 ist zum Installieren von optischen Fasern, vornehmlich OptiMet PKF, bestimmt. Er ist einfach und schnell anwendbar.

Zubehör für optische Sensoren
HBK FiberSensing bietet Ihnen Zubehör wie Patch-Kabel, Kabel mit freien Enden (Pigtails), optische Kupplungen und anderes, um Sie beim schnellen und zuverlässigen Aufbau einer optischen Gesamtmesskette zu unterstützen.
4. Installation optischer Sensoren: Alles, was Sie wissen müssen

Korrektes Anschweißen von Dehnungsmessstreifen
Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie ihre Dehnungsmessstreifen korrekt anschweißen.

Tipps für das Konfigurieren eines Arrays aus optischen Dehn
Einer der Vorteile der Faser-Bragg-Gitter (FBG) -Technologie ist ihre intrinsische Multiplexfähigkeit. Die Sensoren können sowohl spezifische als auch unterschiedliche Bragg-Wellenlängen haben und können in Reihe geschaltet werden, ohne das korrekte Ablesen der Messungen zu beeinträchtigen.
5. Anwendungen mit optischen Dehnungssensoren: ein Ausblick

Maßgeschneiderte Überwachungslösungen für Bauingenieurwesen
Ingenieurbauwerke müssen exponentiell zunehmenden Lasten, Einflüssen oder Umweltbelastungen standhalten. Die Beurteilung des daraus resultierenden Strukturverhaltens ist zwingend erforderlich, um Fehler schon im Anfangsstadium zu erkennen und Sicherheit zu gewährleisten.

Überwachen von Windkraftanlagen
Die Anforderungen an die Konstruktion sowohl von Onshore- als auch Offshore-Windkraftanlagen werden immer höher. Der Wirkungsgrad von Windkraft ist abhängig von validen Tests und Messergebnissen, durch die Ausfallzeiten minimiert und die Nutzungsdauer maximiert werden kann.

Condition-Monitoring-Systeme für Offshore-Windkraftanlagen
HBM has available Condition Monitoring Systems (CMS) for critical components of offshore wind turbines.

Optical Fiber Sensors vs. Electrical Strain Gauges
Optical fiber strain gauges that are based on fiber Bragg gratings (FBGs) operate on very different principles than those that govern traditional electrical strain gauges. Read the full white paper.
6. Datenerfassung mit der richtigen Hard- und Software

Optische Interrogatoren
Optische Interrogatoren machen Ihr Leben einfacher. Ergänzen Sie Ihre Messkette mit unseren optischen Sensoren und der passenden Software.

FS22: Industrial BraggMETER
Die FS22 Industrial BraggMETER sind statische und dynamische optische Messgeräte speziell für die Abfrage von auf Faser-Bragg-Gittern (FBG) basierenden Sensoren in industriellen Umgebungen.
7. Kostenfreie Schulung zur optischen Dehnungsmessung

Anwenderberichte
Sensoren, Messverstärker und Softwareprodukte von HBM kommen weltweit in zehntausenden Projekten und den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz. Unsere auf dieser Seite versammelten Case Studies zeigen die Vielfalt, in denen HBM-Produkte verwendet werden.