Das HBM Wissensportal zur Leistungsanalyse

HBM eDrive Testing ist das hoch entwickelte Leistungsmessgerät, das Ihnen Einblicke in das Innenleben Ihres Inverters oder elektrischen Antriebsstrangs ermöglicht – und Ihren Inverter dazu bringt, mit Ihnen zu kommunizieren. Im Unterschied zu anderen Leistungsmessgeräten bietet Ihnen HBM eDrive Testing nicht nur Messdaten sondern auch detaillierte Auswertungen. Innerhalb von Sekunden, nicht Tagen. Verfügbar auch für 6-phasige  Maschinen. Steigen Sie ein in die Welt der echten Analyse von Invertern und elektrischen Antriebssträngen.


Videos

Was ist eigentlich das prämierte eDrive Testing-Leistungsmessgerät und wie funktioniert es? Sehen Sie sich für ein besseres Verständnis unsere eDrive-Videos an.

 
HBM eDrive Testing: Auswerten der Daten elektrischer Maschinen in Minuten
 
eDrive Testing: Von einem Anwender erklärt
 
Steinbeis-Preis für eDrive

Whitepapers

Mit nur einem Klick erhalten Sie freien Zugang zu Whitepapers, Webinaren und Videos: Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse, um sofort Zugang zu erhalten. 

Messung der Parameter eines Transformator-Ersatzschaltbildes

Der Transformator zählt zu den wichtigsten Bauelementen in der Wechselstromtechnik und kommt in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz. Zum einen findet er in der elektrischen Energietechnik als Umspanner zwischen unterschiedlichen Spannungsebenen Anwendung. Um hier eine effiziente Energieübertragung zu gewährleisten, ist ein guter Wirkungsgrad und eine optimale Ausnutzung erforderlich.

Berechnung und Darstellung von Messgrößen als Raumzeiger mit Perception Software

Um Messgrößen an elektrischen Energieumwandlungssystemen, z.B. Transformatoren oder Drehfeldmaschinen, übersichtlich darzustellen, werden häufig Raumzeiger verwendet. Weitere Informationen über den Betriebszustand dieser Energiewandler können ermittelt werden, wenn die zeitabhängigen Raumzeiger in der komplexen Ebene als Ortskurven dargestellt werden.

Berechnung von Leistungsgrößen mit Perception Software

Für die Beurteilung und Prüfung von elektrischen Antrieben in der Industrie sowie bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen ist eine genaue und hochdynamische Leistungsmessung erforderlich. In diesem Beitrag werden zunächst die wichtigsten Leistungsgrößen definiert und an Beispielen erläutert.

Berechnung von Raumzeigergrößen und des Luftspaltmoments von Asynchronmaschinen

Für Messungen an wechselrichtergespeisten Asynchronmaschinen sind Genesis HighSpeed Datenrekorder von HBM besonders gut geeignet. Durch das modulare Konzept ermöglichen diese Messsysteme eine beliebige Kanalzahl bei hoher Abtastrate.

Ermittlung der Gegen EMK Spannungskonstante eines Permanentmagnetmotors mit nur einer Handumdrehung unter Verwendung des Datenrekorders GEN3i

Zur Schnellanalyse eines neuen Motor-Prototyps ist eine Parameteridentifikation von Permanentmagnetmotoren erforderlich. Diese Parameteridentifikation kann durch komplizierte Testverfahren unter Verwendung eines Wechselrichters und einer Antriebsmaschine oder aber durch einfachere Methoden erfolgen, für die weder eine Wechselrichterversorgung noch Antriebsmaschinen erforderlich sind.

Erstellung von Wirkungsgrad und Verlustkennfeldern für Wechselstrommotoren mit dem Datenrecorder Gen3i

Die Vorgabe, Energie zu sparen, hat die Aufmerksamkeit der Industrie auf Elektromotoren mit höherem Wirkungsgrad gelenkt. Aufgrund ihrer im Vergleich zu anderen Motortypen hohen Drehmomentdichte und ihres hohen Wirkungsgrads haben bürstenlose Synchronmotoren mit Permanentmagnet (PM) ihren Marktanteil bei drehzahlveränderbaren Antrieben (Adjustable Speed Drives, ASD) für industrielle Anwendungen, Verkehr, Energieerzeugung und Haushaltsgeräte in beeindruckender Weise gesteigert.

Leistungsmessung am 6 Phasen Motor mit Echtzeit Leistungsberechnung

Die Bewertung und Prüfung von elektrischen Antrieben sowie der dazugehörigen Regelungsstrategien in Industrie- als auch Elektromobilitätsanwendungen bedarf einer präzisen und hochdynamischen Leistungserfassung.

Leistungsmessung an einem Pulswechselrichter

Für die Beurteilung und Prüfung von elektrischen Antrieben in der Industrie sowie bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen ist eine genaue und hochdynamische Leistungsmessung erforderlich. Um diese Messergebnisse bewerten zu können, müssen Funktions- und Arbeitsweise der Antriebskomponenten berücksichtigt werden.

Messung der Resolverlage mit Genesis HighSpeed Datenrekordern

Der Resolver ist eine elektrische Maschine, die sehr häufig in den Antrieben von Synchronmotoren zum Einsatz kommt, um die für den Motorsteuerungsalgorithmus benötigte Läuferlage zu messen. Aufgrund seiner Robustheit wird er gerne in rauesten Umgebungen verwendet, in denen der Elektromotor starken mechanischen Belastungen und Schwingungen ausgesetzt ist, beispielsweise in Kraftfahrzeug- oder in Luft- und Raumfahrtanwendungen.

Messung der Symmetrischen Komponenten in Dreiphasensystemen

Der steigende Anteil erneuerbarer Energie, erfordert auch von diesen Energieerzeugern eine hohe Zuverlässigkeit und ein definiertes Verhalten bei kritischen Betriebssituationen. Um diese Betriebspunkte von regenerativen Energieerzeugern beurteilen und bewerten zu können, kann das Verfahren der Symmetrischen Komponenten eingesetzt werden.

Qualifizierung und Verifizierung von Hochleistungsbatteriesystemen

Die Qualifizierung und Verifizierung einer Traktionsbatterie ist eine unerlässliche Voraussetzung, bevor solche Systeme auf den Markt gebracht werden. Ein geeigneter Prüfstand muss einen großen Spannungs- und Strombereich und eine hohe Dynamik abdecken und sollte darüber hinaus die erforderlichen Prüfungen so realistisch und anwendungsorientiert wie möglich ausführen können.


Anwendungen im Überblick

Sehen Sie sich die kurzen Anwendungs-Videos an, um tiefere Einblicke in die hoch entwickelten Fähigkeiten des Leistungsmessgeräts von HBM zu erhalten.  

 
Verstehen Sie die dQ0-Transformation mit dem eDrive-Leistungsmessgerät von HBM
 
Raumzeiger-Steuerung

Webinare

HBM-Webinare sind die perfekte Quelle für die Erweiterung Ihres Wissens – und dauern nur circa 30 Minuten. Hier finden Sie alle Webinare zu eDrive Testing und Leistungsanalyse elektrischer Maschinen. Melden Sie sich an, um freien Zugang zu allen HBM-Webinaren zu erhalten.

Schnelleres Erstellen von Wirkungsgradkennfeldern
In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe der eDrive-Lösung von HBM ein Wirkungsgradkennfeld für eine elektrische Maschine deutlich schneller erste
Power measurement on wind turbine generators
This webinar explores how to determine and increase efficiency of wind turbine generators
Efficiency Testing on Electrical Drive Trains (US)
In this webinar we explain what is key to testing electric motors and inverters in the electric drive train.
Motor and Inverter Testing on Electrical Drive Trains
Integrated test & measurement equipment for electric moto

Erfolgsberichte unserer Kunden

Wie können Sie das eDrive Testing-System einsetzen? Hier finden Sie Beispiele für Anwendungen mit dem eDrive-System und was Anwender darüber sagen. 


Verwandte Produkte

Leistungsmessgeräte
Messen und analysieren von elektrischen Maschinen von der Leistungs- und Wirkungsgradmessung bis hin zur Kennfelderstellung.
Perception: High-Speed-Messdatenerfassungs-Software
Die Software Perception ist ausgelegt für das schnelle und sichere Verarbeiten großer Datenmengen und ist deshalb ideal für High-Speed-Messdatenerfassung.
Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.