ClipX – Der präzise und leicht-integrierbare industrielle Messverstärker
Tipps und Tricks für die industrielle Prozesskontrolle (IPC)
Lernen Sie mehr über die Grundlagen der industriellen Prozesskontrolle und lesen Sie viele spannende Artikel zu diesem Thema. Webinare, Erfolgsgeschichten unserer Kunden und White Paper stehen für Sie zur Verfügung, damit Sie Ihr Wissen im Themenbereich IPC erweitern können.

1. Grundlagen der industriellen Prozesskontrolle
Prozessüberwachung im Maschinenbau
Suchen Sie wirkungsvolle und kostengünstige Möglichkeiten zum Überwachen Ihrer Fertigungsprozesse im Rahmen der Fertigungsmesstechnik? Dann bietet Ihnen HBM die passende Lösung für eine effiziente Produktionskontrolle und Prozessmesstechnik.
Was ist ein Signalkonditionierer?
Die Signalkonditionierung ist ein Prozess der Datenerfassung. Ein Signalkonditionierer wird verwendet, um diesen Prozess durchzuführen. Dieses Messmodul wandelt einen Typ von elektrischem oder mechanischem Signal (Eingangssignal) in ein anderes um (Ausgangssignal).
5 Kriterien zur Auswahl Ihres Messverstärkers
Der Einsatz von Messverstärkern in der Produktion ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Qualitätssicherung. Welche Entscheidungskriterien sollten Sie bei der Auswahl eines neuen Industrie-Messverstärkers beachten?
2. Industriemessverstärker- und Messketten von HBM
Industrie-Elektroniken
HBM bietet ein breites Spektrum von digitalen und analogen Messverstärkern zum Überwachen und Optimieren von Fertigungs- und Montageprozessen.
ClipX Tech Notes
Eine Liste von technischen Artikeln, die detailliert beschreiben, wie HBMs Industriemessverstärker ClipX unter verschiedenen Szenarien betrieben wird.
Wie bediene ich...PMX!
Eine Liste von Fachartikeln, die detailliert beschreiben, wie das modulare Messverstärkersystem PMX von HBM in verschiedenen Szenarien eingesetzt wird.
3. Industrie 4.0: Mit Messtechnik in die Zukunft
Industrie 4.0
Höhere Flexibilität, verbesserte Geschwindigkeit und gesteigerte Effizienz im Fertigungsprozess sind das Ziel zukunftsorientierter Unternehmen. Die Vision einer Vernetzung von Mensch mit Maschine und anderen Objekten ist hierbei die tragende Säule und nimmt mit hoher Geschwindigkeit Gestalt an.
Glossar: Industrie 4.0
Dieses Glossar erklärt wichtige Begriffe und Themen aus der Welt der Industrie 4.0.
Schnittstelle 4.0: auf die Kommunikation kommt es an
In der vom Internet der Dinge und sich selbst optimierenden Wertschöpfungsketten geprägten Industrie 4.0 ist die vertikale und horizontale Vernetzung in und von Unternehmen essentiell.
4. Webinare – in 30 Minuten zum Messexperten
Vom Sensor zur Automatisierung in der digitalen Welt
Liegt Ihr Tätigkeitsbereich im Messen, Steuern, Regeln oder in anderen industriellen Anwendungen? Arbeiten Sie im Bereich Produktions- oder Maschinenüberwachung? Dann ist dieses 30-minütige Webinar, vorgetragen von HBM-Experte Michael Guckes, genau das Richtige für Sie.
Die Vorteile digitaler Kraftmessungen
In diesem Webinar stellen wir Ihnen die Vorteile digitaler Messketten anhand unseres neuen industriellen Messverstärkers ClipX vor. Optimieren Sie die Prozesse in Ihrer Fertigung mit moderner Messtechnik – inklusive Live-Demo.
5. Anwendungsberichte: Wege zum Erfolg
Analog versus digital - Was sind die aktuellen Trends?
Im folgenden Interview beantwortet Michael Guckes, Produktmanager für Industriemessverstärker und Software bei HBM, Fragen zur Zukunft der Digitalisierung und zum Übergang von analogen zu digitalen Messketten.
Schuler: Prägeprozess-Überwachung
Kontinuierlich werden neue Münzen in den Verkehr gebracht, wenn die alten defekt und verschlissen sind. An der Münzherstellung sind die Prägepressen der Firma Schuler aus Göppingen weltweit zu 80 % beteiligt.
Echtzeit-Datenerfassung zur Überwachung von Rumpfgewicht
Mit dem neuen MMS von Sea Ray, das gerade die letzten Phasen eines einjährigen Betatests in der Jacht-Produktionslinie durchläuft, benötigt man heute weder Rad noch Hubzähler. Stattdessen nutzt Minogue ein PMX-Signalverarbeitungssystem.
PMX und die HBM-Cloud-Storage in Produktionsprozessen
Schnelle und flexible Anbindung von Maschinen an Industrie 4.0 und damit Ausfallzeiten minimieren und Serviceeinsätze optimieren sind die Ziele die HBM mit der Nachrüstung seine Produktionsanlagen verfolgt.
6. White Papers im Bereich IPC
Smarte Messverstärker in Software-Anwendungen
Die Verwendung smarter Messverstärker ist im Zuge der Umsetzung von Industrie 4.0-Konzepten unerlässlich. Intelligenz muss schon direkt in der Komponente vorhanden sein – „Edge-Computing“, um Daten effizient und gezielt verarbeiten zu können. In diesem Artikel werden die Anforderungen an solche Systeme, insbesondere mit Schwerpunkt auf Softwareintegration, behandelt.
Anforderungen an moderne Automatisierungssysteme
Innovative Automatisierungskonzepte erfordern ein radikales Umdenken. Im Mittelpunkt steht nicht mehr die Anlage oder Komponente, sondern der Mensch, der bei seinen Automatisierungsaufgaben effizient unterstützt werden soll. Die Mess- und Automatisierungstechnik muss sich dem Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Welche Anforderungen an diese Konzepte gestellt werden, lesen Sie im Artikel.
3 Fehler in der Signalkonditionierung
In diesem White Paper lernen Sie, drei Genauigkeitsfehler bei der Signalkonditionierung zu erkennen und zu vermeiden.
Messtechnik 4.0
Erfahren Sie in diesem Fachartikel, wie mit Messverstärkern der neuen Generation Abläufe in der Fertigung schnell und einfach optimiert werden können.
Qualitätskontrolle in der Fertigung mit MP85A
Das White Paper befasst sich mit der Integration von MP85A-Modulen in Produktionssysteme. Die in die Prozessregler integrierten intelligenten Funktionen wirken als Kantenregler, entlasten die Anlagensteuerung und entsprechen den modernsten Anforderungen an eine unterbrechungsfreie Prozesssteuerung.
Pressenüberwachung
Die Integration moderner messtechnischer Überwachungssysteme ist für eine Steigerung von Genauigkeit und Bandbreite von Pressen ein Schlüsselfaktor. Entscheidend ist vor allem die präzise Messung von Presskräften.