Elektrische Leistungstests - vom Bauteil bis zum Energiemanagement des Fahrzeugs

HBM bietet die gesamte Messkette für elektrische Leistungstests - von der Prüfung elektrischer Maschinen bis hin zu Tests an Hochspannungs- und komplexen Invertersteuerungen in den Bereichen Automobil, Bodenfahrzeuge und Luft- und Raumfahrt sowie in Fertigung, Produktion und Energiewirtschaft.

Unsere Lösung umfasst Sensoren, Hardware und Software zum Testen von elektrischen Invertern und elektrischen Maschinen. Mechanische Signale (z. B. Drehmoment) und elektrische Signale (Strom bzw. Spannung) werden gleichzeitig erfasst, um Ihnen zu helfen, den Elektroantrieb und seine Verluste besser zu verstehen – in Minuten. Dies ist wichtig für die Optimierung des Antriebs und Verbesserung des Wirkungsgrads.



Prüfung von elektrischen Maschinen & Antriebsstrang

Die Prüfung von elektrischen Maschinen und elektrischen Antriebssträngen ist eine Schlüsselaufgabe bei der Entwicklung der elektrischen Zukunft von Industrie und Transport. ​
Um den Wirkungsgrad von Maschinen, Antrieben, Autos und größeren Fahrzeugen der nächsten Generation deutlich zu steigern, ist es unbedingt erforderlich, jede Maschine und jeden Antrieb nach Möglichkeit genau zu prüfen und zu verbessern. Und dass diese Tests nicht nur statische Prüfungen umfassen, sondern auch das Verständnis des Dynamikverhaltens von Maschinen und Antrieben ermöglichen.

Stromnetzprüfung

Bei der Erzeugung und Verteilung von Strom stellt die Prüfung der Qualität der Erzeugung, ​der Einwirkungen der Verbraucher auf das Netz und der Stabilität und Qualität des Netzes selbst eine ständige Herausforderung dar. Moderne Stromnetze sind in hohem Maße gesteuerte, intelligente Energieverteilungssysteme, und es sind hochmoderne Testmethoden erforderlich, um das Netzverhalten, über die typischen Effektivwerte und Leistungswerte hinausgehend, besser zu verstehen.

Prüfung von elektrischen und Inverter-Systemen

Ein System aus einzelnen Bestandteilen aufzubauen klingt einfach, es zu testen ist jedoch eine echte Herausforderung. Und es wird schwieriger, wenn fortschrittliche Konzepte wie hohe Phasenanzahlen, Antriebsstränge mit mehreren Motoren oder Hybridfahrzeuge ins Spiel kommen. Oder wenn das System einfach so groß wird, dass die Untersuchung lediglich auf Komponentenebene nicht hilfreich ist. Ob es sich um ein Elektroauto mit Allradantrieb, eine Lokomotive vom Stromabnehmer bis zum Fahrmotor oder die Elektroinstallation an Bord eines Schiffes oder Flugzeugs handelt, die Tests müssen an diese komplexen, mehrdimensionalen Aufgaben anpassbar sein.

Hochspannungs- und Schaltanlagentests

Elektrische Maschinen mit höherer Leistung werden mit höheren Spannungen und großen Strömen betrieben - mehrere kV und kA. Oder es werden - wie in der Luft- und Raumfahrt - Spannungen erhöht, um Ströme zu verringern und dadurch Gewicht bei kupferbasierten Kabeln zu sparen. Die sichere und genaue Prüfung solcher Maschinen und Anlagen, die über der 1 kV-Grenze von "niedrigen Spannungen" betrieben werden, ist äußerst schwierig. ​
Und bei den Subsystemen - Invertern, Transformatoren, Schaltanlagen -, aus denen ein Wechselstromnetz oder die neuen Gleichstromnetze aufgebaut sind, sind die Möglichkeit, bei hohen Spannungen bis zu mehreren 100 kV zu testen, sowie Anlagen- und Anwenderschutz von entscheidender Bedeutung für den Erfolg.

Das sagen unsere Kunden über uns

Dieser Kunde eines großen Automotive-OEMs hat Genesis HighSpeed-DAQs direkt von HBM bezogen und als Hauptanforderung für Prüfstände spezifiziert, dass HBM-Produkte durch den Systemintegrator zu integrieren sind.

„HBM ist derzeit der Marktführer ... zeichnet sich außerdem durch hohe Transparenz im Hinblick auf technologische Veränderungen aus und führt uns proaktiv dorthin, wo wir sein müssen ...“

Erweiterte Analyse mit den HBM-Lösungen für elektrische Leistungstests

HBM bietet nicht nur erstklassige Hardware für Leistungsmessungen, sondern auch fortschrittliche Analysetools mit der führenden Software Perception:

  • Schwingungsmessungen in elektrischen Maschinen
  • Synchronisierte CAN-Bus-Messungen
  • dq0-Transformation
  • Leistungsmessungen im Fahrzyklus
  • Dynamische Leistungsmessungen
  • Dynamische Drehmomentmessungen
  • Pendelmoment
  • Elektrische Leistungsmessung im Fahrzeug
  • Raumzeiger

Laden Sie die PowerPoint-Präsentation herunter:

Klicken Sie hier, um detaillierte Informationen in einem praktischen PowerPoint-Format zu erhalten, das Sie an Ihr Team oder Ihre Kollegen weitergeben können.

Wenden Sie sich an unseren Experten Mitch Marks

Wenn Sie Fragen zu elektrischen Leistungstests haben, sind wir gerne für Sie da.

Mitch Marks gehört zu den vielen Experten von HBM für Tests an elektrischen Maschinen und Antriebssträngen. Er ist Business Development Manager für Elektrifizierung bei HBK - Hottinger, Brüel & Kjaer, mit einem Master in Elektrotechnik. Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Anwendungen haben, wenden Sie sich bitte an Mitch.

Werde Teil der e-Power Community, um Tipps und Tricks zur Optimierung Deines Testaufbaus zu erhalten

Das könnte Sie auch interessieren

Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung