Kanalnamen, die Klammern enthalten, werden nach dem Speichern der Daten abgeschnitten (auf Klammerposition). Doppelte Anführungszeichen ("), Komma (,), Doppelpunkt (:), Tilde (~) dürfen in Kanalnamen nicht verwendet werden. Die folgenden Regeln gelten auch für den Kanalnamen:
- Er muss mindestens einen Buchstaben enthalten, nur Zahlen sind nicht zulässig
- Er darf nicht aus „c“ und einer Zahl (z. B. „c1“, „C2“ usw.) bestehen
- Er darf nicht mit dem Namen einer internen mathematischen Funktion identisch sein, d.h. "Ableitung", "Mod", "integral" etc. sind nicht erlaubt
Grundsätzlich kann ein Kanalname eine beliebige Anzahl von Leerzeichen enthalten. Wir empfehlen jedoch, keine Leerzeichen zu verwenden - verwenden Sie stattdessen ein "_"-Zeichen. Kanalnamen, die Leerzeichen enthalten, können bei der Verwendung in Berechnungen Probleme verursachen. Bei Problemen mit den Berechnungskanälen wird eine Benachrichtigung über mögliche Probleme mit den Kanalnamen angezeigt.
Außerdem gelten die folgenden Regeln für den Kanalnamen von eDAQ/eDAQ-lite-Geräten:
- Er darf keine Leerzeichen enthalten
- Er ist auf maximal 11 Zeichen begrenzt
- Kanalnamen von eDAQ-Geräten dürfen keine Sonderzeichen enthalten (ASCII-Zeichen mit Zeichenzahlen größer als 128)
catman Easy/AP verhindert die Eingabe von Sonderzeichen beim manuellen Ändern von Kanalnamen. Beachten Sie jedoch, dass Namen auch von TEDS-Sensoren stammen oder im Verstärker hinterlegt sein und während eines Geräte-Scans eingelesen werden können. In diesen Fällen ändert catman Easy/AP den Namen nicht automatisch. Es liegt bei Ihnen, die Namen zu überprüfen und gegebenenfalls die Sonderzeichen zu entfernen.