Explicación interactiva de la identificación ATEX

La identificación actualizada ATEX le informa rápida y cómodamente de las distintas aplicaciones, conceptos de protección, grupos de equipos y clases de temperatura de nuestras células de carga.

Nueva Directiva ATEX 2014/34/UE

Después de varios años de trabajos preparatorios, la Comisión Europea ha publicado la nueva Directiva ATEX 2014/34/UE. Sin embargo, aún quedan varias cuestiones abiertas. En este artículo, Reiner Schrod,nuestro Director de Producto, hace una valoración de la nueva Directiva ATEX:

La nueva Directiva ATEX 2014/34/EU se publicó en febrero de 2014. Apenas supone cambios para los fabricantes de equipos a prueba de explosiones, ya que

  • Los requisitos de seguridad y salud esenciales para este tipo de equipos permanecen inalterados.
  • Los procedimientos de evaluación de la conformidad tampoco se han modificado.
  • Todas las normas EN600xx armonizadas siguen siendo válidas a efectos de la nueva directiva.

¿Qué se entiende por "comercialización"?

No obstante, sí se han producido algunos cambios. La nueva Directiva ATEX impone obligaciones a nuevos operadores económicos; en concreto, a los importadores y distribuidores.
La directiva explica en detalle lo que se entiende por "comercialización", y se especifica que es algo que va más allá de simplemente "fabricar" o de "introducir un producto en el mercado". Aparte de a los fabricantes, esta nueva definición hace referencia a los importadores y distribuidores, y —lo cual es esencial— a cualquier "agente económico" que fabrique sus propios equipos a prueba de explosiones a partir de componentes, unidades u otras piezas producidas por ellos mismos o adquiridas para sus empresas.
Lo verdaderamente novedoso es que la nueva Directiva ATEX 2014/34/UE amplía el grupo de operadores (distribuidores, importadores, fabricantes de sus propios productos) en el campo de aplicación correspondiente.

De la CE a la UE: una declaración de conformidad que no ha cambiado

El hecho de que en el futuro la declaración de conformidad CE pase a denominarse "declaración de conformidad UE" y que el examen tipo CE pase a denominarse "examen tipo UE" únicamente refleja una adaptación de la terminología europea en el contexto del proyecto transversal NLF*.

Las directrices para los fabricantes de productos a prueba de explosiones seguirán siendo de aplicación sin cambios importantes después del 20 de abril de 2016, ya que todos los certificados expedidos de conformidad con la antigua Directiva ATEX 94/9/CE seguirán siendo válidos.
* Nuevo marco legislativo para la comercialización de productos

Protección completa con la cadena de medición ATEX

HBM le ofrece la célula de carga con certificación ATEX perfecta para entornos de trabajo con gas o polvo. Además, con los accesorios adecuados se puede configurar una cadena de medición completa para atmósferas potencialmente explosivas, conforme a la norma ATEX95.

Los siguientes productos HBM se encuentran disponibles en versiones con certificación ATEX

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.