Valor característico C
El margen entre los valores de la señal de salida en par nominal y en par de giro igual a cero. Transductores HBM disponen comúnmente de dos valores característicos independientes. Uno para rotación hacia la derecha y otro para la rotación hacia la izquierda.
Figura 1: Valor característico y par de giro nominal
El valor característico C define la pendiente de la curva característica. La curva característica también está definida como la línea que une la señal de salidaSM0 del transductor instalado, antes de aplicar una carga y la señal de salida SM0 con el par nominal. De esta forma se llega a una simple ecuación matemática
C = Sn − SM0
El valor característico y el par de giro nominal forman un par conocido de valores combinando un par de giro y el correspondiente margen de la señal de salida. En caso de conocer dos de estos pares de valores, pueden ser utilizados para ajustar el amplificador. Como segundo par se utiliza comúnmente el par par de giro cero – margen de señal de salida cero (señal de salida = señal de par de giro inicial).
Constante nominal
El valor nominal que define el valor característico del transductor. Normalmente el valor nominal es el mismo para pares de giro en una dirección de rotación o la otra.
El valor nominal es un valor característico dependiente del tipo y el margen de medición del transductor. El valor característico del individuo corresponde al valor nominal dentro de un margen de tolerancias.
Tolerancia del valor característico
La desviación permitida entre el valor característico efectivo y el valor nominal. La tolerancia se indica en porcentaje en relación al valor nominal.
El valor característico de los transductores de HBMes medido antes de la entrega y incluido en el protocolo de ensayo o en el certificado de calibración. Por esta razón no se tiene en cuenta la tolerancia del valor característico para definir la clase de precisión.