Número de revoluciones nominal

El número de revoluciones nominal es el límite superior de la gama de revoluciones empezando desde cero. Se aplica tanto en el sentido izquierdo como derecho.

Par nominal

El par nominal Mnom es el par de giro que define el límite superior de la gama dentro de la cual no se exceden las tolerancias especificadas de las propiedades del transductor.

Par máximo de servicio

El par máximo de servicio es el límite superior de la gama en la cual existe una relación inequívoca entre la señal de salida y el par de giro. Por encima del par nominal, en cambio, no tienen que mantenerse los límites de tolerancia indicados en las especificaciones.

Si el transductor ha sido utilizado entre el par nominal y el par máximo de servicio, conservará los valores límites indicados en las especificaciones cuando se utilice de nuevo dentro de los valores de par nominal. Es posible que se produzca una ligera desviación de la señal cero, lo cual no se considera como una violación de las especificaciones.

El transductor de par puede utilizarse para las mediciones hasta el par máximo de servicio, si bien debe asumirse que las propiedades técnicas pueden verse desfavorecidas.

El límite del par máximo de servicio puede resultar a partir de propiedades electrónicas (tales como el campo de la modulación de la electrónica interna del amplificador) o de propiedades mecánicas (tales como un tope de sobrecarga). En el caso de transductores que no cuentan ni con electrónica interna ni con protección mecánica contra sobrecargas, el par máximo de servicio y el par límite son, con frecuencia, idénticos.

Par límite

El par límite es el par hasta el cual las propiedades metrológicas del transductor no sufrirán ninguna variación.

Si el transductor ha sido utilizado entre el par nominal y el par límite, entonces conservará los valores límites indicados en las especificaciones cuando se utilice de nuevo dentro de los valores de par nominal. Es posible que se produzca una ligera desviación de la señal cero, lo cual no se considera como una violación de las especificaciones.

En caso de una carga vibratoria continua aparecen en lugar del par límite, los límites indicados en esta sección para la amplitud de vibración permitida.

Par de ruptura

El par de ruptura es el par, que si se sobrepasa, puede causar una destrucción mecánica.

Los valores de par intermedios entre par límite y par de ruptura no causarán ninguna destrucción mecánica, sin embargo, pueden provocar daños en el transductor, que a la larga podrían inutilizarlo de forma permanente.

Figura 6: Límites de carga


Recommended for you

Sensores de par
HBM desarrolla, fabrica y comercializa toda clase de productos para la medición de par, como transductores de par, medidores de par y sensores de par.
Servicios de calibración de par
Precisión imbatible: HBM dispone de avanzadas instalaciones de calibración para sensores de par hasta 400 kNm.
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.