Los ensayos de tracción y compresión se llevan a cabo en los laboratorios de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe. En concreto, se hacen pruebas de la adhesión de las galgas extensométricas al tubo de plástico reforzado con fibra de carbono y se evalúan futuros ensayos con el vehículo en movimiento.
Los brazos de la suspensión se sujetan en la máquina de ensayos. Para ello se utiliza un dispositivo especial que sujeta de forma óptima el brazo de la suspensión.
La salida de tensión de los amplificadores analógicos HBK se mide con un multímetro y después se compara con los resultados de la máquina de ensayos de tracción.
Como en cada medida solo se utiliza una de las barras, la segunda galga extensométrica se utiliza con fines de compensación térmica, con un circuito de cuarto de puente. Para ello, se introducen en el amplificador de medida los valores de las galgas extensométricas —que figuran en sus hojas de características— y se ajustan con un potenciómetro integrado.