Los ejes de medición de par tienen una enorme variedad de aplicaciones técnicas; desde bancos de ensayos de motores hasta líneas de producción. Esta recopilación ofrece respuestas a preguntas frecuentes sobre instalación y configuración, funcionamiento, ventajas y limitaciones de estos transductores.
Datos y características sobre los ejes de medición de par
¿Cómo funciona un eje de medición de par?
La mayoría de los transductores de par utilizan tecnología de galgas extensométricas. Básicamente, el diseño consiste en un eje que experimenta una deformación mínima cuando se le aplican cargas externas. Esa deformación se mide y se procesa. Este procedimiento permite obtener medidas fiables, ya que se conoce la correspondencia entre la carga aplicada y la deformación del eje. Cuando se aplica un par, la carga aplicada genera una torsión en el cuerpo de medición.
¿Cuáles son los componentes de un eje de medición de par?
Este tipo de transductor de par está formado por tres elementos principales:
- Un eje, también llamado rotor, que se conecta a la línea de medida, sobre el que se aplica la carga y se lleva a cabo la medición en sí.
- Componentes electrónicos y placas de circuitos, responsables del acondicionamiento de la señal y el suministro de energía.
- Una carcasa, también llamada estator, que contiene el eje y la electrónica. La carcasa también se puede montar en el banco de ensayos.
¿Cómo se instala un eje de medición de par?
El transductor puede montarse en el banco de ensayos utilizando los orificios que presenta en la base y en el lateral del cuerpo. Durante este proceso, los extremos de los ejes del transductor deben alinearse perfectamente con los extremos del eje de transmisión y del eje de salida de la línea de medición. Como alternativa, el eje de medición de par puede instalarse en posición suspendida. En ese caso, queda apoyado entre el eje de transmisión y el eje de salida. Esta última solución es adecuada para velocidades de rotación relativamente bajas.
¿Qué opciones de conexión mecánica existen?
El eje de medición de par debe instalarse en la línea de medición del banco de ensayos o sistema, o conectarse a ella. Para ello pueden emplearse conexiones que produzcan una unión positiva, como un mecanismo de bloqueo, una conexión cuadrada o una chaveta. Por otro lado, existen distintas conexiones de ajuste a presión, como los acoplamientos de fuelle y los de discos múltiples.
¿Cómo se presentan y procesan los resultados de medida?
En general, los transductores de par no incluyen una pantalla. Por tanto, es preciso montar un sistema electrónico a continuación del transductor. Dependiendo de la aplicación, se puede utilizar un equipo sencillo provisto de una pantalla para visualizar directamente las lecturas, un sistema electrónico capaz de registrar y procesar los valores medidos, o un sistema de control más complejo. Las señales de salida pueden variar según la situación. La salida suele ser una señal de frecuencia o de tensión.
¿Qué ventajas ofrecen los ejes de medición de par?
Dos ventajas importantes son la facilidad de manejo y su amplio espectro de aplicaciones. El diseño protegido, con una carcasa que cubre el eje de medición, resulta especialmente adecuado para rangos de medición pequeños. En cuanto al precio, los ejes de medición de par suelen ser más económicos que las bridas de medición de par comparables.
¿Y cuáles son los inconvenientes de los ejes de medición de par?
Una desventaja inherente al diseño de los ejes de medición, y que no es posible evitar, es la fricción de los rodamientos. Por otro lado, los ejes de medición de par requieren una longitud de montaje ligeramente superior a la de las bridas de medición. Por su diseño, las bridas de medición son más adecuadas para pares muy altos, del orden de kilonewtons o meganewtons.
¿Cómo elegir el eje de medición de par más adecuado?
Para elegir la solución más idónea, se deben considerar una serie de aspectos importantes. Ante todo, hay que tener en cuenta el rango de medición y la velocidad de giro máxima esperable. También es conveniente tener en cuenta desde el principio el nivel de precisión que deben tener las medidas. Igualmente, conviene no olvidar cuáles serán las temperaturas ambientales. Por último, para decidir si un eje de medición de par es adecuado o no para nuestra aplicación, conviene consultar su ficha de características, que contiene información detallada, y las instrucciones de montaje.
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se sustituye un eje de medición de par por otro en un sistema ya existente?
Cuando se sustituye un eje de medición de par que está instalado en un sistema ya existente se deben tener en cuenta las dimensiones, incluidos los orificios de montaje, y el diámetro del eje. La salida de señal debe ser compatible o fácil de adaptar. Estos transductores de par suelen tener dimensiones y salidas de tensión y frecuencia muy similares. Suele ser fácil cambiar uno por otro sin necesidad de muchas adaptaciones.