¿Cómo se mide la deformación?
El interrogador óptico (que es un sistema de adquisición de datos) mide los picos de longitud de onda de la pequeña porción del espectro que refleja el sensor de red de Bragg en fibra. Cuando el sensor óptico se somete a una deformación, la longitud de onda reflejada varía, y el interrogador detecta un cambio en el pico de longitud de onda, proporcional a dicha deformación.
Como factor de proporcionalidad se emplea el factor k o sensibilidad del sensor, que viene indicado en el envase del sensor.
Se pueden utilizar los interrogadores de HBM FiberSensing, conjuntamente con una interfaz gráfica de usuario como BraggMONITOR, y con un software potente de adquisición de datos y análisis como, por ejemplo, catman®.