Cadena de medida piezoeléctrica adaptable PACEline CMC Cadena de medida piezoeléctrica adaptable PACEline CMC | HBM

Cadenas de medida piezoeléctricas serie CMC para fuerzas nominales de 5 a 120 kN

Las cadenas de medida piezoeléctricas de la serie CMC se utilizan en tareas de producción industrial muy variadas. Miden fuerzas de forma fiable y proporcionan una señal de 0-10 V. Están calibradas en todo momento, lo que significa que no es necesario ajustar el amplificador de medida y que la relación entre la señal de salida en voltios y la medida de fuerza en newtons figura claramente en la documentación adjunta.

Por su principio de medición piezoeléctrico, los sensores tienen un amplio rango de medida y pueden medir de manera fiable tanto fuerzas grandes como  pequeñas, incluso con cargas iniciales elevadas. Las cadenas de medida con variantes del transductor CFT para fuerzas de 5 o 20 kN están calibradas al 100% y al 20% de la fuerza nominal. Todas las demás cadenas de medida CMC están calibradas 1%, 10% y 100% de la fuerza nominal. El rango de medida se cambia mediante una entrada digital en el amplificador de carga; la puesta a cero se activa con la misma facilidad.

Todas las cadenas de medida  de fuerza piezoeléctricas de la serie CMC están formadas por un sensor calibrado y con un preesfuerzo aplicado, un cable de carga y un amplificador de carga. Los componentes se pueden combinar libremente para adaptar de forma óptima la cadena de medida a la tarea de interés.

Fiable y apta para uso industrial

  • Baja deriva.
  • Insensible a las interferencias electromagnéticas.
  • Construcción en acero inoxidable, grado de protección IP65.

Resultados de medida fiables a largo plazo en entornos industriales.

Integración sencilla

  • Conexión embridada en ambos extremos, no requiere preesfuerzo.
  • Dimensiones y conexiones estándar.
  • Se suministra calibrada como cadena de medida.
  • Prácticos accesorios disponibles.

Se adapta fácilmente a estructuras nuevas o ya existentes sin necesidad de calibración.

Amplio rango de medida

  • Excelente calidad mecánica, muy buena linealidad.
  • Es posible medir fuerzas pequeñas incluso con grandes precargas.
  • Calibradas en dos o tres rangos de medida, dependiendo de la fuerza nominal del sensor.

Ideal para procesos en varios pasos. Dispone de una función de aumento (cambiando el rango de medida), es decir se puede aplicar amplificación hasta en un factor de 5.

Le ayudamos a configurar una cadena de medida K-CMC para su aplicación específica

La cadena de medida consta de cuatro elementos y se suministra como un todo:

  1. Sensor
  2. Cable de carga
  3. Amplificador de carga
  4. Protocolo de pruebas

Se incluyen resultados de calibración del sensor, el amplificador de carga y la combinación de ambos; es decir, de toda la cadena de medida. Como la relación entre la fuerza (N) y la señal de salida (V) está documentada, es fácil ajustar cualquier componente adicional.

Aparte de la geometría, el factor crítico es la fuerza total que actúa sobre el sensor; es decir, la fuerza que se desea medir y la precarga (irrelevante a efectos de medida) generada, por ejemplo, por herramientas que ejercen fuerza sobre el sensor. Igualmente, también deben tenerse en cuenta los picos de carga que pueden producirse debido a un funcionamiento incorrecto o a errores del sistema. No es necesario medir estos picos pero son importantes a la hora de determinar la fuerza nominal del sensor.

Por último, tampoco se puede despreciar el momento de flexión máximo y la posible fuerza de cizalla de la aplicación.

Las cargas máximas figuran en la hoja de características.

El rango de medida del amplificador de carga viene dado por la fuerza que se desea medir. Puede calcularse de la siguiente manera:

Rango de medida mínimo del amplificador de carga = Fuerza a medir en N x sensibilidad del sensor

Fuerza nominal del sensor Sensibilidad típica
5 kN 7.7 pC/N
20 kN 7.7 pC/N
25 kN 7.4 pC/N
50 kN 4.1 pC/N
70 kN 4.1 pC/N
120 kN 4    pC/N

 

Ejemplo: 

  • Se desea monitorizar la fuerza de un proceso que alcanza máximos de 30.000 N. Se selecciona un sensor CFT+ de 50 kN para la aplicación. La sensibilidad del sensor es de 4,1 pC/N.
  • Esto resulta en una carga de 30.000 N x 4,1 pC/N = 123.000 pC. Seleccionamos el modelo inmediatamente superior, es decir, el CMA158, que tiene un rango de medida de 158.000 pC. Para 30.000 N, se genera una señal de salida de 123.000/158.000 = X/0, es decir, 7,78 V.
  • El código de producto sería el siguiente: K-CMC-50k0-3m0-158N0

Aunque ha cambiado la estructura de los códigos de producto, los modelos CMC actualmente en servicio pueden sustituirse por productos totalmente equivalentes al mismo precio.

La tabla siguiente muestra los códigos de producto antiguos y los nuevos códigos equivalentes. En esta configuración, el amplificador es el correspondiente a la fuerza nominal máxima del correspondiente sensor.

Código de producto antiguo Código de producto nuevo (cadena de medida idéntica)
1-CMC/5KN K-CMC-05k0-3m0-039N5
1-CMC/20KN K-CMC-20k0-3m0-158N0
1-CMC/50KN K-CMC-50k0-3m0-210N0
1-CMC/70KN K-CMC-70k0-3m0-287N0
1-CMC/120KN K-CMC-120k-3m0-482N0

 

Consejos y trucos

  • La longitud del cable no influye en el comportamiento de la cadena de medida. Seleccione un cable con la longitud adecuada a sus necesidades.
  • Un sensor más grande tiene la misma precisión que uno más pequeño. En caso de duda, elija un sensor con una fuerza nominal más alta.
  • Los documentos asociados contienen los resultados de la calibración para toda la cadena de medida (con la entrada expresada en newtons y la salida expresada en voltios). También se indica la sensibilidad.

Amplio surtido de accesorios, consulte la hoja de características:

  • Cable para conexión con la electrónica 1-KAB168 
  • Acoplamiento para prolongación de cable

Accesorios PACEline