Pesaje legal en aplicaciones abiertas de automatización Pesaje legal en aplicaciones abiertas de automatización | HBM

Sistemas fiables de pesaje legal en aplicaciones abiertas de automatización

La tecnología de pesaje desempeña un papel importante en muchas áreas de la logística y el comercio. Por ejemplo, en la medición y la carga de materiales a granel se utilizan con frecuencia básculas automáticas contrastables.

HBK ofrece componentes y sistemas de tecnología de pesaje, perfectos para integrar las básculas de forma flexible en instalaciones de carga o llenado. Dos ejemplos típicos son la electrónica de pesaje y los terminales digitales. Los módulos de bus de campo opcionales que se emplean para implantar distintas interfaces de bus de campo simplifican la integración en una enorme variedad de arquitecturas de automatización.

En Alemania, las básculas que se utilizan en aplicaciones comerciales deben verificarse. Como explica el portal de metrología legal de Alemania, una de las razones de esta verificación (que se concreta en una declaración de conformidad) es la de “crear unas condiciones de medición precisas en las transacciones comerciales, en interés de un comercio justo” (www.eichamt.de). En el mundo del comercio, siempre que hay que pesar mercancías existe la tentación de manipular las básculas. Por ejemplo, cada vez que se descarga un barco, se emplean básculas automáticas para pesar con rapidez mercancías que pueden tener un valor de millones de euros.

Por ello, tanto Alemania como la Unión Europea aplican una serie de leyes y reglamentos, pensados para garantizar que todas las básculas de uso comercial se verifiquen. La Ley de pesos y medidas transpone a la legislación alemana los requisitos de la Directiva europea sobre instrumentos de medida 2004/22/CE.

Ventajas de la tecnología de pesaje digital

Las básculas de hoy en día utilizan cada vez más células de carga digitales como, por ejemplo, las de la gama FIT® (Fast Intelligent Transducer) de HBM. En estos productos, el valor medido se digitaliza directamente en la propia célula. A continuación, se transfiere a la pantalla y a la unidad de evaluación, es decir, a la electrónica de la báscula. La gran ventaja de la transferencia digital de datos es que prácticamente no se producen interferencias en los cables de medida.

Una buena forma de evitar la manipulación de las lecturas durante su transmisión consiste en encriptarlas. Así, por ejemplo, los terminales de pesaje digitales WTX110-D de HBM se utilizan de forma combinada con las células de carga digitales C16i para construir básculas de pesaje legal a prueba de manipulación.

Y como, aparte de los valores medidos, las células de carga también pueden transmitir mensajes de estado y de error, resulta muy sencillo agregar funciones de gestión de los equipos e instalaciones. De este modo, se identifica con facilidad cualquier transductor que no funcione correctamente y, si es preciso, se sustituye. Con ello se reducen notablemente los gastos de mantenimiento y reparación.

Además, resulta muy cómodo configurar una cadena de medida completa con total independencia, incluida la calibración, ya sea in situ o de forma remota, utilizando el software PanelX o de la aplicación WTX Mobile. El cifrado HTTPS proporciona una protección óptima a todos los datos que se transmiten.

Ajustes de excentricidad en pocos minutos

La electrónica de pesaje dispone de una función de compensación electrónica que corrige los errores de excentricidad. El proceso de corrección de estos errores mecánicos es tan sencillo como colocar una carga en cada esquina. Solo se tarda unos minutos, lo que supone un ahorro de tiempo considerable en comparación con las básculas analógicas, en las que el proceso requiere 2 o 3 horas.

 

Comunicación con sistemas de control

En las aplicaciones industriales, los instrumentos de medida suelen integrarse en un sistema automatizado gobernado por un PLC, con el que se comunican a través de interfaces de bus de campo o serie, como Profibus, Profinet,  Ethernet/IP o EtherCAT. Las electrónicas de pesaje de HBK ofrecen además una API de pesaje .NET gratuita, que se emplea para transferir los datos y los resultados de medida a través de Ethernet estándar (TCP/IP) a una aplicación alojada en un PC con Windows, empleando comunicaciones cifradas (https).  Por otro lado, las “básculas automáticas” trabajan con frecuencia sin intervención de un operario. El proceso de medición se inicia y termina automáticamente. En este tipo de aplicaciones, aparte de la protección frente a la manipulación, es especialmente importante que la unidad de pesaje pueda comunicarse fácilmente con el controlador, empleando interfaces y sistemas de bus avanzados y seguros. Hay dos motivos para ello: primero, porque el controlador controla el funcionamiento de la báscula y, segundo, porque lee los valores medidos y sigue procesándolos.

Tecnología de pesaje digital de fácil integración

HBK es un socio muy competente en el desarrollo de sistemas de pesaje. Podemos suministrar todos los componentes necesarios para las aplicaciones industriales de pesaje legal, desde las células de carga a la electrónica de indicación. Abarcamos la inmensa mayoría de las aplicaciones de pesaje industrial.

Las potentes funciones del terminal de pesaje WTX110, sobre todo en lo que respecta a las comunicaciones, simplifican la integración de la tecnología de pesaje en arquitecturas de control primario, articuladas en torno a un PLC o un PC, y permiten crear aplicaciones móviles con tecnología de pesaje inteligente.

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.