Investigadores italianos del Departamento de Mecánica del Politécnico de Milán han elegido equipos GEN7t (GEN7tA) de alta velocidad de HBM para mejorar la fiabilidad y la precisión de la adquisición de datos en ensayos de Charpy.
Los péndulos de Charpy se emplean en ensayos de materiales para determinar si una probeta metálica es dúctil o frágil. Este ensayo consiste en una prueba normalizada de extensión a alta velocidad que permite determinar la energía absorbida por un material durante su fractura, con el fin de determinar la dureza de la probeta.
El ensayo utiliza un péndulo que cuelga de una probeta de material con un corte. Es posible calcular la energía que se transfiere al material antes y después de que se fracture.