Como se ha dicho, una cadena de medición que utilice como sensores anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas (CFW) debe siempre calibrarse una vez montados los sensores. Eso significa que, después de realizar la calibración, no se pueden alterar las condiciones mecánicas del montaje. Eso afecta en especial a los preesfuerzos.
Una cadena de medición se calibra en tres pasos:
- Determinación de la sensibilidad del sensor después de montarlo: se aplica al anillo piezoeléctrico una fuerza en N, una masa en kg u otra excitación similar, y se mide al mismo tiempo que la señal de carga que genere el anillo. A continuación, se calcula la sensibilidad dividiendo la carga entre la fuerza (sensibilidad = carga/fuerza).
- Ajuste del amplificador de carga: el campo de medida y la ganancia del amplificador digital de carga CMD600 pueden ajustarse a voluntad. La sensibilidad, calculada en el punto anterior, debe introducirse en el software de asistencia. Y, por supuesto, debe definirse un campo de medida razonable, que garantice un resolución óptima.
- Verificación de los parámetros ajustados: por último, es recomendable comparar una vez más las lecturas de la cadena de medición con las de la cadena de referencia.
En las siguientes secciones de este artículo se presupone que el sensor ya está montado y que se le ha aplicado un preesfuerzo adecuado. El preesfuerzo puede medirse directamente en el anillo de medida de fuerzas. Para ello se incluye un certificado de fabricación. Ajuste la sensibilidad del CMD600 en función de las necesidades, e incremente hasta el valor deseado. Mínimo: 10% de la fuerza nominal del anillo de medida de fuerzas.
Cuando utilice el amplificador de carga CMD600, conéctelo a un PC y utilice el software CMD Assistant para las labores de configuración. Consulte el manual de usuario del amplificador CMD600. Fije la sensibilidad del sensor en 1, utilizando pC como unidades. Con esta configuración, el amplificador mide la carga en pC.
![]() | ![]() |
Configure el CMD tal y como se explica más arriba: la sensibilidad es 1 y la señal del sensor se mide en pC. Ahora puede iniciarse el procedimiento de calibración.