La instalación de bandas extensométricas sobre materiales plásticos reforzados con fibra presenta ciertas particularidades que la diferencian de las instalaciones habituales:

  • Las propiedades mecánicas dependen del sentido, por lo que la teoría habitual, esto es, la ley de Hook, ya no se puede aplicar sin que la dependencia del sentido del módulo E no se conozca.
  • Para la elección de la banda extensométrica, en principio, la regla aplicable es la misma que para el hormigón. La longitud de la banda extensométrica debería superar la distancia entre las fibras al menos en un factor 5. El ancho de la banda deberá asimismo sobrepasar varias fibras.
  • Atención con el manejo de los materiales plásticos con disolventes, puesto que son agresivos y corre el peligro de que aparezcan dilataciones o corrosiones  El benceno y el alcohol isopropilo se pueden considerar prácticamente inocuos, especialmente en cuanto al tiempo de contacto breve. En casos críticos, deberá realizarse siempre un ensayo previo puesto que el inmenso número de materiales plásticos modificados no posibilita un pronóstico claro. Lo mismo ocurre con la aplicación de detergentes RMS1.
  • Se recomiendan los siguientes preparativos para los puntos de medición: Rascar con tela esmerilada (grano 400), a continuación limpiar con/en agua de enjuagado y por último aclarar bien con agua (el agua desionizada resultaría ideal).
  • Todos los adhesivos de fraguado en frío del programa HBM son apropiados para la instalación de las bandas extensométricas.
  • Los picos de tensión entre las fibras a menudo superan la extensión media. Como consecuencia, existe el riesgo de una sobrecarga puntual de la banda extensométrica, alcanzando e incluso excediendo su extensión máxima, aunque el amplificador indique una extensión mucho más corta. Por lo tanto existe el peligro de una sobrecarga aislada de la banda (daños permanentes) o de un fallo de la aplicación entera. Si se produce este problema, resulta útil aplicar una fina lámina de poliamida entre la banda extensométrica y la pieza. Esta lámina se adhiere entre el componente y la banda teniendo un efecto pre-integrante, es decir, reparte los picos de tensión bajo la rejilla de medición. Puesto que las capas se vuelven muy espesas, esta lámina sólo debería aplicarse cuando se prevén extensiones importantes.
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.