Una universidad española desarrolla ensayos para vigas de hormigón con refuerzo exterior empleando equipos de medida de HBM
El equipo de investigación estructural de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en Barcelona, ha puesto a punto un método de ensayo para determinar tensiones en vigas de hormigón para uso en el sector de la construcción.
Los ensayos, que se han desarrollado a lo largo de los últimos dos años, se aplican a vigas de hormigón reforzadas exteriormente con laminados de fibra de carbono.
El uso de laminados de fibra de carbono (CFRP) ha crecido en los últimos años. La característica principal de los CFRP es que tienen las fibras dispuestas en una dirección, con el fin de crear una estructura semirrígida con un módulo de elasticidad elevado cuando se adhieren con un adhesivo epoxi.
Estos ensayos de laboratorio tienen la finalidad de simular distintos tipos de fallos comunes. Por ejemplo:
- Retirada de una cubierta de hormigón
- Retirada del laminado terminal interfacial
- Desprendimiento del laminado interfacial inducido por una fractura
- Fallo a cortante del hormigón