Rebosante de detalles inteligentes: el Grupo KOSME dinamiza instalaciones de llenado con FIT® Rebosante de detalles inteligentes: el Grupo KOSME dinamiza instalaciones de llenado con FIT® | HBM

Rebosante de detalles inteligentes: el Grupo KOSME dinamiza instalaciones de llenado con FIT®

A primera vista, el llenado de líquidos a escala industrial parece una tarea sencilla, pero analizado de cerca, resulta de enorme complejidad. Para esta tarea deben llevarse a cabo, por ejemplo, una gran cantidad de mediciones y controles en décimas de segundo, con el objetivo añadido de no entorpecer la marcha de trabajo sino optimizarla continuamente. Es un reto hecho a medida para el Grupo KOSME. Este fabricante de máquinas de llenado y embalaje afronta dicho reto con una nueva generación de líneas de llenado inteligentes cuyo secreto radica en la célula de carga FIT® de HBM.

Como filial de Krones AG, líder mundial en líneas de llenado para líquidos en botellas de plástico y vidrio, así como en latas y su etiquetado y embalaje, el Grupo KOSME es sinónimo de soluciones competitivas y fiables en el mundo del embalaje y las bebidas. La muestra más reciente de ello son las máquinas de llenado por peso neto WEIGHFILL, dotadas de una innovadora tecnología digital de pesaje que ha sido desarrollada en colaboración con HBM.

KOSME aporta fluidez a los envases

KOSME ha desarrollado sus nuevas máquinas llenadoras WEIGHFILL con depósito a baja presión para aplicaciones especiales. WEIGHFILL permite un rápido cambio del producto gracias a su sencillez de lavado y esterilización. El llenado de líquidos espumosos, de alta o baja viscosidad, y también de líquidos adherentes, conductivos o no conductivos, se lleva a cabo sin problemas. Una parte de este éxito se debe al empleo de la tecnología de pesaje de HBM, inteligente y a la vez robusta, representada por su célula de carga FIT®. Gracias a la monitorización y el control de los puntos de interrupción mediante las células de pesaje FIT®, el proceso de llenado se puede monitorizar y optimizar constantemente para conseguir la máxima precisión. La tara permitida se comprueba en todos los contenedores antes de iniciar el llenado. De este modo se tiene la certeza de que ningún contenedor involucrado en el proceso de llenado presenta fallos o contiene material inadecuado.

HBM y su decisiva contribución a la máquina de llenado en todo el ingenio del proceso.

La célula digital de carga de HBM es parte integrante de las nuevas máquinas de llenado por peso neto de KOSME y se encarga de importantes funciones en todas las fases del proceso de llenado, desde la carga, pasando por la puesta a cero, la corriente fina y la alimentación gruesa hasta el seguimiento y el control final. Pero FIT® ofrece mucho más: pionera en el mercado por su control digital, la célula de carga dispone de elementos electrónicos integrados para controlar procesos de llenado complejos. En concreto, esto significa que la célula inteligente de carga no sólo suministra todos los valores medidos importantes, sino que además los analiza y aprovecha para optimizar continuamente el proceso de llenado. FIT® se encarga del taraje y controla las recién desarrolladas válvulas de llenado y todo el proceso.

De modo paralelo, la célula digital de carga evalúa todas y cada una de las estaciones del ciclo de llenado y calcula en tiempo real el ritmo perfecto de interrupción durante el llenado. Pero lo mejor es que, con cada nuevo llenado, FIT® aprende algo más. Automáticamente, la célula aprovecha a continuación estos valiosos conocimientos para optimizar los resultados de llenado.

Sus ventajas son claras: mediante la optimización continua, la célula digital de carga con función autoadaptativa ahorra tiempo y dinero no sólo dentro de un proceso especial de llenado. Por ejemplo, las variaciones en el comportamiento del producto asociadas a oscilaciones de temperatura se compensan automáticamente para mantener un llenado perfecto. Adicionalmente, pueden guardarse 32 sets de parámetros para llenar cantidades distintas en EEPROM de modo seguro contra fallos en la red. Esto quiere decir que la línea puede reequiparse rápida y cómodamente para trabajar con diferentes materiales y cantidades.

“FIT® es la tecnología punta de alta productividad para cualquier tarea de llenado.”

La célula de carga FIT®, concebida para su aplicación en entornos siempre húmedos, dispone de entradas y salidas digitales y, además, de un bus RS 485 por separado, que puede utilizarse como canal de diagnosis. De este modo pueden realizarse evaluaciones continuas para corregir errores. Además, todos los elementos electrónicos están contenidos dentro de la célula de carga y no se precisa ningún elemento electrónico adicional para el control del proceso de llenado. La innovadora célula de carga FIT® combina las ventajas de las soluciones estándar con una flexibilidad máxima y un amplio campo de aplicaciones. El panel de software AED de HBM, gratuito y perfectamente adaptado a FIT®, simplifica su aplicación significativamente. Permite, por ejemplo, detectar y filtrar fácilmente las vibraciones de la instalación y realizar la calibración y parametrización de la unidad de pesaje.

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.