Las galgas de propagación de fisuras de HBM se emplean para determinar la propagación de grietas en un componente. HBM ofrece tres tipos distintos de galgas de esta clase.

Los tipos RDS20 y RDS40 constan de resistencias con aislamiento eléctrico. En este caso, cuando se propaga una grieta se van abriendo circuitos individuales.

El tipo RDS22 consta de pistas conductoras conectadas en paralelo que se rompen si las grietas se extienden por debajo de la galga de propagación de grietas. Esto incrementa gradualmente la resistencia eléctrica de la galga extensométrica a medida que la grieta se extiende.

Esta variación en la resistencia se puede medir con un ohmniómetro o un amplificador de galga extensométrica.

Conexión de una galga de propagación de fisuras

Conexión de una galga de propagación de fisuras RDS a un amplificador de galga extensométrica
Curva de señal habitual para RDS20 con conexiones en paralelo

Existen dos tipos de galgas de propagación de fisuras: el tipo RDS22 consta de pistas conductoras conectadas en paralelo que se rasgan si las fisuras se extienden por debajo de la galga de propagación de grietas.

Esto incrementa gradualmente la resistencia eléctrica de la galga extensométrica a medida que la fisura se extiende. Por su parte, los tipos RDS20 y RDS40 cuentan con pistas conductoras con aislamiento eléctrico; es decir, a medida que extiende la fisura, se van abriendo circuitos. Si cada uno de los circuitos tiene un contacto independiente, es posible detectar la dirección en la que aumenta la fisura.

La forma más sencilla de detectar las señales de las galgas de propagación de fisuras (RDS) es a través de una medición de la resistencia. Muchos amplificadores de HBM permiten efectuar mediciones de resistencia directa de este tipo (por ejemplo, los MGCplus o Spider8 con los módulos adecuados).

La resistencia resultante (R) de la RDS depende del número de conexiones que se rompen y es muy fácil de calcular. En este caso se conectan n resistencias idénticas (Ri) en paralelo:

Cuando se interrumpe una línea de la rejilla, se describe mediante la expresión:

No obstante, la medición también se puede efectuar con un amplificador para mediciones de galga extensométrica. El diagrama del circuito muestra cómo hay que complementar la RDS para obtener un cambio de resistencia dentro del intervalo de medición de un amplificador para galgas extensométricas de cuarto de puente.

Para minimizar los efectos indeseables de la temperatura, es preciso utilizar resistencias fijas térmicamente estables o galgas extensométricas como resistencias complementarias. Se puede obtener mayor sensibilidad seleccionando una resistencia paralela con un valor de resistencia más elevado.

¿Tiene algún requisito especial que  no satisfaga convenientemente ninguna de las galgas extensométricas de nuestro catálogo estándar? ¿Está buscando una galga equivalente a la que utiliza en la actualidad? ¿Ha diseñado su propia galga? Póngase en contacto con nosotros: podemos fabricarle galgas extensométricas a la medida de sus requisitos a partir de 20 paquetes.

Realice su solicitud aquí

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Catálogos
German
English
Download: Technical Article / White Paper
English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.