Tecnología de medición industrial: los criterios de toma de decisión de los líderes de opinión

¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar equipos de pruebas y medición para aplicaciones industriales? ¿Cuáles son los factores de toma de decisión? ¿Cuáles las grandes tendencias del futuro?

HBM, en colaboración con la consultora Prof. Voeth&Partner, ha llevado a cabo un detalladoestudio de mercado, en el que han participado líderes de opinión en automatización industrial a escala internacional. El estudio sigue un planteamiento de análisis conjunto; en concreto, se pide a los participantes que clasifiquen y evalúen “paquetes de ventajas” específicos.

A continuación se aplican métodos de análisis especiales para derivar con precisión, a partir de esta clasificación, los elementos y características que más pesan en una decisión de compra.

16 criterios relevantes de toma de decisión, o la complejidad de seleccionar equipos de pruebas y medición para entornos de automatización

La primera conclusión del análisis es sorprendente: a la hora de seleccionar un sistema de amplificación industrial, casi todos los usuarios tienen en cuenta un gran número de criterios. ¡Hasta dieciséis! En otras palabras, seleccionar un sistema de medida industrial es una tarea compleja que requiere una implicación absoluta de los decisores. Por otro lado, esta complejidad pone de manifiesto la importancia de los equipos de pruebas y medición para los sistemas de medición y los bancos de pruebas.

El estudio subdividió a los participantes en dos grupos. Al primero se le preguntó por los sistemas con pocos canales y, al segundo, por los sistemas con números medianos y altos de canales. En el estudio participaron clientes industriales representativos de la UE, América y Asia. Debido a la disparidad de los distintos mercados, antes de identificar una muestra representativa se verificó la validez y la coherencia de las afirmaciones de los participantes. 

Y, aunque los campos de aplicación varían considerablemente, se han detectado tres tendencias significativas entre los responsables de seleccionar equipos de pruebas y medición para aplicaciones industriales.

Tendencia 1: la precisión importa

Si algo ha quedado claro es que a todos los participantes les interesa —y mucho— la precisión de los sistemas de amplificación industriales. Cuanto más precisos son los datos de medida que se adquieren en las máquinas y los sistemas, mayor es la probabilidad de que esos datos sean significativos... y fiables. En consecuencia, ahora también se pueden utilizar en las aplicaciones industriales las exigentes normas de pruebas y medición que ya se emplean en la I+D; por ejemplo, en los bancos de pruebas de precisión.

Tendencia 2: automatización industrial

La disponibilidad de interfaces de automatización con los distintos estándares de tecnología de automatización (tanto los ya consolidados como los más recientes) es casi tan importante como la precisión. De forma creciente, los sistemas industriales de amplificación se emplean en entornos de control distribuido y tienen que desempeñar otras funciones complejas de análisis; para ello, necesitan integrarse de forma óptima en los sistemas ya existentes.

Tendencia 3: los proveedores de equipos profesionales de pruebas y medición son los ganadores

Los equipos de ensayos y medición son cada vez más importantes en las pruebas y en la producción. Lógicamente, los requisitos de calidad que deben cumplir los instrumentos de ensayo y medición son muy exigentes. El estudio demuestra con claridad que la calidad de una marca y el know how en pruebas y medición son fundamentales, sobre todo en las aplicaciones industriales. La gran mayoría de los usuarios prefieren instrumentos de medición de fabricantes de prestigio, que disponen de una red comercial y de soporte técnico global, antes que productos de empresas locales o de meros proveedores de componentes.

Estas tendencias también muestran claramente cuáles son los criterios de exclusión; es decir, en qué casos un sistema de medición no tiene ninguna posibilidad de ser seleccionado para una aplicación industrial.

Criterios de exclusión que llevan al rechazo de sistemas de medida con bajo número de canales:

  • Precisión insuficiente.
  • Ausencia de entradas para magnitudes tales como fuerza, par, presión, desplazamiento u otras señales estándar.
  • Ausencia de interfaces de automatización de última generación que simplifiquen la integración.
  • Falta de asesoramiento sobre aplicaciones.
  • Anchura de banda de la señal insuficiente.

PMX: la próxima generación de equipos de medida

Los usuarios del sistema amplificador PMX ya pueden beneficiarse de las grandes tendencias futuras. PMX es “la nueva referencia de la industria en tecnología de medición”. Ofrece interfaces de automatización normalizadas, alta precisión bien contrastada y la calidad de la avanzada tecnología de HBM. Y todo a un precio atractivo. Más información acerca de PMX...

El método de análisis conjunto (HILCA)

El método de análisis conjunto "HILCA" desarrollado por el Prof. Voeth ha sido refinado por el Departamento de Marketing de la Universidad de Hohenheim en cooperación con GfK (sociedad alemana de estudios de mercado) y la consultora McKinsey, hasta obtener un software para uso práctico en análisis de mercado. El método recibió en 2008 el premio alemán a la innovación en investigación de mercados, que concede BVM (Asociación Federal Alemana de Investigadores Sociales y de Mercado). El  Prof. Schwaiger, del LMU (Universidad de Múnich) describió el desarrollo del método HILCA como “una investigación ejemplar para la investigación de los mercados".

En 2012 y en cooperación con Prof. Dr. Voeth&Partner, HBM llevó a cabo el primer estudio científico basado en este nuevo planteamiento. El estudio se dirigió al mercado mundial de pruebas y medición.

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.