Fuerza nominal

La fuerza nominal es aquella que carga un transductor al 100%. Todas las especificaciones del transductor se cumplen en el intervalo comprendido entre cero y la fuerza nominal. Recuerde que las cargas de tara, inducidas por ejemplo por los accesorios de montaje, también deben tenerse en cuenta y consumen una parte de la fuerza nominal. En las aplicaciones con cargas dinámicas es indispensable tener en cuenta la anchura de oscilación del transductor.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.