Desplazamiento nominal

El transductor de fuerza se deforma cuando se le aplica la fuerza que se desea medir. El desplazamiento nominal indica la deformación que se produce al aplicar la fuerza nominal. Se trata de una característica importante porque, junto con la fuerza nominal, determina la rigidez del transductor. La rigidez de un transductor de fuerza es determinante para su frecuencia de resonancia. Desde el punto de vista físico, un transductor de fuerza se puede considerar un muelle muy rígido.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.