Fuerza máxima de operación (relativa)

La fuerza máxima de operación se especifica como un valor absoluto en N o como un % de la fuerza nominal Fnom. Si no supera la fuerza máxima de operación, el transductor no sufre daños, siempre y cuando no se lleve repetidamente hasta ese límite. La relación entre la señal de salida y la fuerza aplicada es reproducible; en otras palabras, la medida de fuerza es válida, a pesar de que el error de medición aumenta.
Los transductores de fuerza deben dimensionarse de manera que no se alcance la fuerza de operación máxima.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.