Fuerza límite (relativa)

Al igual que ocurre con la fuerza de operación, habitualmente se especifica un valor relativo en %, basado en la fuerza nominal, o una fuerza de operación absoluta expresada en N.
Si se supera la fuerza límite del transductor, lo más probable es que deje de ser apto para la medición.
Cuando se supera la fuerza límite, el transductor de fuerza suele sufrir una deformación plástica y una variación importante del punto cero. En estos casos, el transductor de fuerza ya no puede utilizarse y debe cambiarse, ya que sus especificaciones habrán sufrido una modificación sustancial. Concretamente, es probable que se reduzcan los valores límite mecánicos, como la fuerza de rotura y la oscilación dinámica.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.