Linealidad

La linealidad describe la desviación máxima de la curva característica real con respecto a una línea recta ideal. Su valor se indica en forma de porcentaje de la fuerza nominal.
En el caso de los transductores de fuerza de máxima precisión (U15, Top Class, etc.) con frecuencia no se especifica error de linealidad. El motivo de ello es que, para estos instrumentos, en lugar de sensibilidad se emplea un polinomio o puntos de interpolación. En estos casos, lo que se indica es el error relativo de interpolación, es decir, la desviación máxima con respecto a la curva de ajuste.
Además, en las especificaciones de los transductores de fuerza de referencia se indica la precisión mínima que debe alcanzar el dispositivo durante la calibración. En general se aplican los requisitos de la norma internacional ISO 376. HBM facilita los valores correspondientes en sus hojas de especificaciones técnicas. Por lo tanto, la linealidad de las especificaciones está referida al valor real; es decir, es un valor relativo correlacionado con el valor medido.
Los transductores de fuerza empleados en aplicaciones industriales o en pruebas mecánicas experimentales cumplen la norma VDI/VDE 2638. En este contexto, la linealidad hace referencia a la fuerza nominal.

Ejemplo:

Al 20% de su fuerza nominal (1000 N), los transductores de fuerza presentan un error de linealidad de 0,2 N. El error de linealidad relativa a escala completa es del 0,02%. La desviación con respecto al valor real tiene que calcularse sobre 200 N y es del 0,1%. Esta cifra es cinco veces superior al valor original.

En las aplicaciones prácticas, el error de linealidad se puede reducir sustancialmente mediante una elección adecuada del intervalo de calibración del transductor. Si un transductor de fuerza con una fuerza nominal de 100 kN se utiliza a 50 kN, por ejemplo, puede calibrarse en ese intervalo. Esto reduce el error a la mitad, ya que entonces el cálculo del error de linealidad puede basarse en el intervalo de calibración.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.