Error relativo de reversibilidad

En la práctica, un sensor de fuerza se somete a cargas y descargas que se traducen en dos curvas características de linealidad, una ascendente y otra descendente. Para un valor de carga dado, existe una diferencia entre las dos curvas. Esa diferencia es el error de reversibilidad y se puede reducir sustancialmente mediante una elección adecuada del intervalo de calibración del transductor. Supongamos que un transductor de fuerza con una fuerza nominal de 100 kN se utiliza a 50 kN. Como puede verse en el gráfico de más abajo, el error de reversibilidad se sitúa entre la curva característica ascendente y la curva descendente del transductor. HBM especifica la desviación máxima. Además, la hoja de especificaciones señala el intervalo de fuerza en el que se ha determinado el error de reversibilidad relativa. El valor se especifica en fracciones de la fuerza nominal (por ejemplo, 0,4 Fnom = al 40% de la fuerza nominal).
Esta misma relación se aplica a los transductores de fuerza de referencia: el error relativo de reversibilidad se especifica con respecto al valor real del punto calibrado. Esto reduce el error a la mitad, ya que el cálculo del error de linealidad puede basarse en el intervalo de calibración.

Error relativo de reversibilidad: Diferencia entre la curva ascendente y la descendente de valores medidos al aplicar una misma fuerza.
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.