Fluencia relativa

Cuando se someten a una carga estática, todos los transductores basados en galgas extensométricas presentan una pequeña variación de la señal, que tiene aproximadamente la forma de una función exponencial. Este fenómeno también se denomina “fluencia durante la carga”. Cuando cesa la fuerza sobre el transductor, la señal cambia en sentido inverso más o menos del mismo modo. Este proceso también se denomina "fluencia durante la descarga".

Gráfico explicativo de la fluencia de los transductores de fuerza.

Además del valor máximo de variación de la señal (en porcentaje), se indica el periodo de tiempo durante el que se ha determinado ese valor.
Es indispensable recordar que el efecto de la fluencia no debe calcularse con respecto a la fuerza nominal, sino con respecto a la fuerza aplicada. HBM especifica el valor de fluencia al cabo de 30 minutos. Puesto que este parámetro se ajusta típicamente a una función exponencial, el valor se puede considerar una buena aproximación de la fluencia máxima. Este no valor no debe extrapolarse de forma lineal en ningún caso.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.