Coeficiente térmico de sensibilidad

Las variaciones de temperatura afectan ligeramente a la sensibilidad de los sensores basados en galgas extensométricas. Esto se debe al hecho de que la constante elástica del material del elemento de resorte se reduce cuando aumenta la temperatura; con la misma fuerza, la deformación es mayor y, en consecuencia, la señal de salida también es más grande. El factor k de las galgas extensométricas (la sensibilidad) también depende de la temperatura.
En muchos transductores de fuerza, la dependencia de la sensibilidad con la temperatura se compensa y acaba siendo muy pequeña. Como simultáneamente se produce fluencia y se calcula el error, es esencial que el valor especificado esté siempre referido al valor medido.

Coeficiente de temperatura: la pendiente de la curva característica varía cuando cambia la temperatura.
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.