Extensómetros para una mayor precisión de forjado
Hirschvogel Automotive Components, uno de los principales proveedores de componentes del sector de la automoción, con instalaciones en Pinghu, China, utiliza el extensómetro y el sistema amplificador MP55DP de HBM para controlar las fuerzas del proceso de forjado y aumentar la calidad.
La técnica de forjado se emplea en los procesos de producción para moldear metales mediante fuerzas compresivas localizadas. Se aplica mediante una máquina para forjar de alta resistencia en la que un mecanismo de leva transforma el movimiento giratorio de un motor eléctrico en movimiento alternativo lineal de un martillo o patín.
Durante el proceso de forjado se necesitan fuerzas elevadas, y la fuerza aplicada a una pieza de trabajo puede superar la fuerza nominal de la máquina de forjar. La fuerza de trabajo puede llegar a varios MN: la fuerza máxima que se ha registrado hasta el momento ha sido de 800 MN. Esto hace que el forjado sea un trabajo especialmente peligroso tanto para los equipos como para el personal que trabaja con ellos.