Inconvenientes de los métodos indirectos
Medición de par con un transductor de fuerza
La determinación del par a partir de medidas de par de reacción utilizando un transductor de fuerza, montado por ejemplo en un freno servomotor (ver la Fig. 1) requiere una instalación mecánica compleja. Para evitar errores de medición es preciso tener en cuenta algunas influencias perturbadoras, como las variaciones en el freno a lo largo del tiempo o la dilatación del brazo de palanca por efecto de la temperatura.
En cualquier caso, este método no es apto para ensayos dinámicos, debido a que las grandes masas que se utilizan se comportan como una especie de “filtro paso bajo mecánico” (ver la Fig. 2).
Determinación a través de magnitudes auxiliares
Cuando se determina el par a través de magnitudes auxiliares como, por ejemplo, la deformación o el ángulo de torsión, es esencial tener en cuenta los errores individuales derivados de las tolerancias en el diámetro y en la longitud del eje de entrada, o el error de medida del ángulo de torsión. Asimismo, cuando se aplican estos métodos de medida se deben considerar los errores asociados a la falta de compensaciónde la temperatura, o a una compensación limitada.