Introducción
Las máquinas eléctricas transforman energía eléctrica en energía mecánica, o vicevesa. La dirección de flujo de la energía se identifica mediante la designación del modo de funcionamiento de la máquina eléctrica. En modo motor, se transforma energía eléctrica en energía mecánica. En modo generador, la máquina eléctrica se mueve y convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Los convertidores de energía se caracterizan por la energía convertida por unidad de tiempo, más que por la energía convertida total. Este valor se denomina potencia instantánea o p(t).
![]()
(1.01)
La Fig 1.1 muestra un circuito de dos hilos con una fuente de energía y el consumidor correspondiente. La tensión aplicada u(t) y la intensidad de corriente del consumidor i(t)se pueden medir en los puntos de medida. La potencia instantánea es el producto de estas variables:
![]()
(1.02)
El sistema de flechas utilizado en la Fig. 1.1 muestra cómo el consumidor absorbe potencia cuando la potencia instantánea es positiva (p(t) >0). Si la potencia instantánea es negativa (p(t) <0), el consumidor alimenta a la fuente de energía.
El valor medio de la potencia instantánea p(t)a lo largo de un ciclo T se denomina potencia efectiva P en ingeniería eléctrica.
![]()
(1.03)
El proceso para calcular la potencia aparente, reactiva y activa con Perception a partir de las curvas de intensidad y tensión se describe a continuación.
La aplicación de la fórmula (1.03) en el software Perception se ilustra por medio de la fórmula extraída de la librería de fórmulas de Perception (1.04).

(1.04)




(2.03)
(2.05)