Un inversor con modulación de ancho de pulso convierte una tensión de corriente continua en otra de corriente alterna con frecuencia y amplitud variables. Por su simplicidad, es frecuente utilizar un inversor de dos niveles. La Figura 1.1 muestra un esquema del circuito de un inversor de dos puntos con tres líneas. Cada línea del inversor con modulación de ancho de pulso consiste en un medio puente con dos IGTB y sus correspondientes diodos de potencia. También se pueden utilizar transistores MOSFET para tensiones de batería más bajas. Los inversores con modulación de ancho de pulso y MOSFET no requieren diodos adicionales, porque los MOSFET son reversibles.
Un medio puente conecta un punto de conexión de la máquina con el polo positivo o negativo del enlace de corriente continua (dependiendo del estado de conmutación de los transistores). En el inversor ideal que se considera inicialmente en este artículo, los conmutadores y diodos no tienen pérdidas de conducción en el estado activo (u = 0) y, en el estado inactivo, están idealmente deshabilitados (i = 0). El estado de conmutación tampoco genera retardos.
El modo de funcionamiento de un inversor de dos puntos resulta especialmente sencillo de entender si se compara la curva temporal de tensión de salida de un medio puente con la tensión media “virtual” M en el enlace de CC. Las tensiones del inversor eνM, donde ν = 1, 2, 3, según la señal de control correspondiente, pueden tomar el valor +Ud /2 with Sν = 1, o el valor -Ud /2 con Sν = 0.

(2.01)
Para calcular las tensiones de línea de la máquina, primero se establecen las ecuaciones de acoplamiento:

(2.02)
Si se tiene en cuenta la correlación u1 + u2 + u3 = 0, el estado cero de las tensiones del inversor se puede calcular como:

(2.03)
Un inversor trifásico tiene tres líneas y dos conmutadores por línea, lo que da como resultado 2³ =8 estados de tensión diferentes. Este número limitado de estados de tensión ha creado la necesidad de un control avanzado de los inversores, con el fin de suministrar una frecuencia y una amplitud de tensión variables a los motores. La modulación de ancho de pulso es una estrategia de control de conmutación que permite generar un espectro de frecuencias y amplitudes de tensión a partir de los 8 estados de conmutación disponibles. Consiste en suministrar al motor pulsos de corriente continua de distintas duraciones. Si se conmutan a una frecuencia lo suficientemente alta, se crea el efecto de una onda senoidal.
La Figura 2.1 muestra cómo se generan las señales de control mediante una modulación senoidal-triangular sencilla. La tensión con forma triangular se compara con la tensión sinusoidal deseada. Si la tensión sinusoidal es mayor que la tensión delta, se genera una tensión positiva. Si la tensión sinusoidal es menor que la tensión delta, el inversor con modulación de ancho de pulso pasa a suministrar tensión negativa. La frecuencia de la tensión triangular es equivalente a la frecuencia de conmutación a la que conmutan los semiconductores de potencia.