Soluciones para la industria del petróleo y el gas

El petróleo y el gas son materias primas valiosas. Es de vital importancia que su procesamiento y distribución sean lo más eficientes posible.

Las soluciones de pruebas y medición de HBM ayudan a comprobar de manera óptima el nivel de fatiga y carga de las infraestructuras, los sistemas de transporte y las tuberías.

NUEVO libro blanco: Deriva en los sensores de galga extensométrica de lámina adherida

Las galgas extensométricas de lámina adherida combinan alta estabilidad y precisión con unas propiedades mecánicas robustas. Por ello, se utilizan mucho en aplicaciones de sensores de la industria petrolera y gasista. No obstante, al igual que ocurre con cualquier tecnología de sensores, los factores ambientales, como la temperatura y la humedad, pueden afectar a estos dispositivos, produciendo una deriva de las lecturas en aplicaciones que requieren un comportamiento preciso y estable de los sensores. Sin embargo, con una selección cuidadosa de los sensores y materiales asociados, los ingenieros pueden mitigar las causas de la deriva de estos dispositivos y confiar en ello en las distintas aplicaciones que requieren una medición fiable de la carga, el par, la tensión y la presión.

 

 

Las galgas extensométricas de lámina adherida aprovechan el efecto piezorresistivo, según el cual la resistencia de un conductor cambia como respuesta a una deformación mecánica. En estos dispositivos, la lámina metálica presenta un diseño de rejilla y está adherida a un soporte delgado, de un modo que amplifica el efecto de la deformación mecánica en la variación de la resistencia de la lámina conductora. Cuando el dispositivo se fija a un objeto, la resistencia de la lámina cambia de manera proporcional a la magnitud de las fuerzas que actúan sobre dicho objeto. Si se lleva un seguimiento cuidadoso de ese cambio en la resistencia, los sistemas de sensor basados en este tipo de dispositivos pueden proporcionar una medición precisa de las fuerzas que actúan sobre los equipos y estructuras.

 

 

Regístrese para descargar el resto de este libro blanco

Su cuenta en HBM.com

Actualización del registro de usuarios a partir del 17de junio de 2016

***Si ya tiene claves de acceso a HBMshop, puede utilizar la misma información para acceder a HBM.com

Pruebas de fatiga y carga de tuberías y otras infraestructuras

Las galgas extensométricas eléctricas y ópticas de HBM permiten llevar a cabo pruebas de fatiga, tanto durante las fases de desarrollo y producción como durante la explotación.

La tecnología de HBM también se emplea para supervisar infraestructuras; por ejemplo, estaciones de compresión.

Nota de aplicación: Mitsui Babcock: flexión y rotura

Pruebas estructurales y análisis experimental de tensiones con HBM

 

 

Mediciones de eficiencia en las estaciones de compresión de gas, empleando transductores de par

El uso de transductores de par en estaciones de compresión de gas ayuda a adquirir datos precisos sobre la potencia de impulsión. Este es un requisito previo importante para un control óptimo de las estaciones de compresión con un consumo mínimo de energía.

Más información

Pruebas virtuales de carga y fatiga con el software nCode de HBM

El software de simulación nCode de HBM ayuda a optimizar la durabilidad de los productos y permite predecir su comportamiento a la fatiga durante las fases de diseño y desarrollo de componentes. El software nCode también sirve para gestionar y compartir datos de servicio de grandes infraestructuras.

Más información

Monitorización de tuberías con sensores de deformación de fibra óptica

La utilización de galgas extensométricas para controlar las tensiones en los oleoductos y gaseoductos contribuye a evitar fallos. Sin embargo, para usarlas de manera eficaz y asequible hacen falta técnicos altamente cualificados. Ahora, una nueva solución de monitorización de tuberías mediante sensores de deformación de fibra óptica ofrece una mayor facilidad de uso.

Más información

Sus ventajas con HBM

  • Durabilidad y protección de sus inversiones
  • Minimización de las pérdidas de materias primas durante el transporte
  • Optimización y reducción notable del consumo de energía en las estaciones de compresión
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.