Protección frente a olas de gran altura: la tecnología de pruebas y medición de HBM garantiza datos fiables en un experimento científico en un rompeolas
Para que los rompeolas resistan los embates del mar, es esencial que sean sólidos y estables. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una gran ola golpea con fuerza un rompeolas? Hasta ahora, los científicos no disponían de datos experimentales y sus cálculos de fuerza y presión se basaban únicamente en fórmulas.
Ahora, por primera vez, los científicos de la Universidad Politécnica de Cataluña (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC) de Barcelona, han desarrollado un enfoque experimental para determinar las fuerzas que ejerce el impacto de una ola.
En este experimento, los transductores de fuerza y presión y los amplificadores de medición de alta calidad de HBM han tenido un papel protagonista.