Sensor de fuerza instalado bajo la estructura de trípode de un aerogenerador

Servicio de pesaje de estructuras de aerogeneradores

En los últimos años se observan dos grandes tendencias en el desarrollo de la energía eólica:

  • La primera es un mayor interés por los parques eólicos offshore.
  • La segunda se refiere al desarrollo de estructuras cada vez más grandes, aptas para operar en el entorno marino con los exigentes requisitos de eficiencia del sector de generación de energía.

Un desafío frecuente para los operadores es el requisito de medir la masa total de las estructuras, con el fin de prever equipos adaptados de instalación, como grúas o barcos de transporte. Por supuesto, estos preparativos deben hacerse antes de la instalación, para reducir al mínimo los retrasos y los costes. Los equipos de izado son pesados y el coste de alquilarlos es importante.

La Global Wind Organization (GWO) clasifica los diseños estructurales de los aerogeneradores offshore en cuatro subtipos principales: estructuras monopilote, de celosía, tripilote y de trípode, todas ellas especialmente adecuadas a las difíciles condiciones ambientales del entorno marino.

Servicio de medición completo de HBM

HBM ofrece un servicio integral de medición de este tipo de estructuras marinas, basado en sus transductores de fuerza de compresión de referencia C18, que tienen una capacidad de carga de hasta 5 MN por célula. Estos sensores de fuerza ofrecen una reproducibilidad excelente, son de clase 0.5 según la norma ISO 376, y se encuentran disponibles con certificado de calibración de DAkkS

El servicio se presta in situ. Lleva poco tiempo y el equipo técnico de HBM verifica los cálculos antes de finalizar el proceso. Han sido varios los clientes que ya han utilizado este servicio de pesaje (denominado HBM Heavy Duty Weighing Service) y han quedado totalmente satisfechos.

HBM participa activamente en proyectos eólicos desde hace más de diez años. En ese periodo, ha sido un socio clave en 20 proyectos a gran escala.

Uno de ellos ha sido Alpha Ventus, el primer parque eólico de Alemania compuesto por seis turbinas construidas sobre estructuras de celosía y otras seis con estructura de trípode. HBM ha sido un participante destacado en los estudios FINO y RAVE iniciales del proyecto Alpha Ventus, que han allanado el camino al primer parque eólico offshore de Alemania.

Igualmente, HBM ha participado en el proyecto de demostración del aerogenerador Areva M5000 con estructura de trípode, que puede verse en un emplazamiento en tierra en Bremerhaven, al norte de Alemania.

¿Conoce el peso muerto de su estructura de soporte?

Servicios HBM:

  • Transductores de fuerza de compresión de referencia con capacidad por célula de hasta 5 MN.
  • Clase 0.5 según norma ISO 376, con certificado de calibración DAkkS.
  • Garantía de reproducibilidad.

Sus ventajas

  • Servicio rápido de pesaje "in situ" de aerogeneradores.
  • Doble verificación de los cálculos.
  • Correcta selección de grúas y barcos de transporte previa a la instalación. Reducción de los retrasos y los costes de instalación.
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.