Cómo trabajar con PMX
PMX es un instrumento de medición preciso, fiable y flexible, perfecto para procesar grandes volúmenes de datos en aplicaciones con un alto número de canales. Los artículos técnicos siguientes describen con detalle cómo utilizar el sistema amplificador de medición modular PMX en distintas situaciones:
- Uso de canales calculados en PMX
- Conexión y ajuste de sensores
- Trabajo con bus de campo y con la aplicación CoDeSys
- ...y otras muchas situaciones.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con HBM para solicitar asistencia.

Métodos de escalado
Asistente de ajuste PMX
Esta nota técnica explica cómo ajustar un sensor con PMX. PMX permite ajustar sensores mediante dos métodos: utilizando un canal de referencia de PMX o introduciendo un valor de referencia manualmente.
Inicia sesión para descargarMatriz de compensación de PMX
Esta nota técnica explica cómo compensar la diafonía entre valores medidos mediante una matriz de compensación. En el ejemplo se utiliza un transductor multicomponente capaz de medir fuerza con todos sus grados de libertad.
Inicia sesión para descargarFiltro CASMA en PMX
Este documento contiene instrucciones para promediar una señal de par con ruido utilizando un filtro CASMA (Crank Angle Sampled Moving Average). Este tipo de filtro funciona con sincronización angular y es independiente del tiempo, por lo que puede reaccionar ante cambios en la velocidad de rotación. PMX dispone de un canal calculado propio para este filtro.
Inicia sesión para descargarIntegración en bus de campo
PMX con PLC Siemens y ProfiNet
Esta nota técnica explica cómo crear un proyecto en Siemens Tia Portal para conectar PMX a un PLC Siemens. Además, explica brevemente cómo monitorizar mediciones desde PMX en Tia Portal. Es recomendable que el lector tenga nociones básicas sobre las conexiones de ProfiNet y sobre PMX.
Inicia sesión para descargarPMX con PLC Beckhoff y EtherCat
Este documento explica cómo crear un proyecto con TwinCAT para conectar PMX a un PLC Beckhoff. También explica brevemente sobre cómo monitorizar mediciones desde PMX en TwinCat. Es recomendable que el lector tenga nociones básicas sobre las conexiones de ProfiNet y sobre PMX.
Inicia sesión para descargarPMX con PLC Allen-Bradley y Ethernet/IP
Guía para crear un proyecto utilizando RSLogix5000, para conectar PMX a un controlador Allen-Bradley a través de Ethernet / IP. También explica brevemente sobre cómo monitorizar los valores medidos con ayuda del software PMX. Es recomendable que el lector tenga conocimientos básicos sobre Ethernet / IP y PMX.
Inicia sesión para descargarCanales de cálculo
Cálculo del punto de introducción de fuerza con PMX
Esta nota técnica explica cómo determinar el punto de introducción de fuerza en una placa con tres transductores de fuerza.
Inicia sesión para descargarPMX como controlador PID
Este documento explica cómo crear un controlador PID con PMX. En este ejemplo concreto se controla un circuito RC de primer orden sencillo. Para hacer una demostración de un proceso repetitivo, el generador de señal interna de PMX produce una señal periódica. Esta señal sirve como modelo para cualquier proceso y se puede intercambiar por otras señales (por ejemplo, señales de sensores).
Inicia sesión para descargarAplicaciones CODESYS
Aplicaciones CODESYS con PMX
Esta nota técnica sirve como guía rápida de iniciación a las aplicaciones CODESYS para PMX. Se da por supuesto que el usuario tiene conocimientos básicos de CODESYS. Para más información se pueden consultar los ejemplos incluidos de forma predeterminada cuando se importa al PC el paquete de PMX, o utilizar la ayuda en línea del paquete.
Inicia sesión para descargarAplicación CODESYS: almacenamiento de datos
Este documento es una guía para crear aplicaciones CODESYS en PMX. Se da por supuesto que el usuario tiene conocimientos básicos de CODESYS. Para más información se pueden consultar los ejemplos incluidos de forma predeterminada cuando se importa al PC el paquete de PMX, o utilizar la ayuda en línea del paquete.
Inicia sesión para descargar