Configuración demo de PMX para lectura y escritura de datos coherentes mediante Ethernet/IP en un PLC Allen-Bradley CompactLogix L24ER
Esta nota técnica explica cómo configurar un PLC Allen-Bradley para que se comunique con un sistema PMX a través de Ethernet.
Introducción
Material necesario
Para reproducir el ejemplo de esta nota técnica se necesitan los siguientes componentes:
- 1x sistema PMX (incluida fuente de alimentación)
- 1x tarjeta PX01EP
- 1x Allen-Bradely PLC – CompactLogix L24ER QBFC1B (incluida fuente de alimentación y un cable de conexión USB)
- 2x cable Ethernet
- 1x ordenador
Conexión
El PMX y el PLC CompactLogix se conectan mediante un cable Ethernet. Adicionalmente, el Sistema PMX se conecta al ordenador a través de un cable Ethernet. Por su parte, el PLC se conecta al ordenador mediante un cable USB. Por último, el PMX y el PLC deben conectarse a sus respectivas fuentes de alimentación.
Software
- RSLogix5000
- Navegador web
Configuración: ajustes por defecto del navegador web
Acceda a PMX desde el navegador (en modo administrador) y seleccione "Fieldbus" en el menú. Especifique una dirección IP (Config.Control = STATIC).
Configuración de un proyecto en RSLogix5000
Inicie un nuevo proyecto en RSLogix
Aparecerá la vista siguiente.
Haga clic con el botón derecho en "Ethernet" para añadir un nuevo módulo ("New Module").
Seleccione el tipo de módulo que desee configurar (en este caso: PMX) y seleccione "Create".
Asigne una dirección IP de acuerdo con los ajustes por defecto de PMX, e indique el nombre del instrumento.
Con ello, PMX se añade a la vista del proyecto.
Seleccione los tags de controlador (Controller Tags) y defina el número de canales de cálculo (Calculated Channels) en “PMX C” (en este caso: 8).
PMX C =Configuración
PMX I = Entradas (desde PMX)
PMX O = Salidas (hacia PMX)
Haga doble clic sobre PMX en la estructura para acceder a los ajustes.
Si selecciona "Change" (ver arriba), abrirá la ventana "Module Definition", en la que se configuran los canales de cálculo en función del número definido en el campo "Controller Tags" (en este caso: 8).
Elija una ruta de comunicaciones (Select Recent Communications Path). Confirme la selección pulsando en "Go Online".
Una vez que descargue el dispositivo…
...el programa puede iniciarse pulsando "Go online".
Los valores medidos se muestran en Controller Tags \ PMX I (Input).
SUGERENCIA
Para más información sobre los ajustes de los canales y la estructura de los datos, consulte el manual PMX a partir de la página 202, capítulos 11.8.2 y 11.8.3.
Descargo de responsabilidad
Los ejemplos se facilitan a efectos meramente indicativos, por lo que no constituyen garantía de ningún tipo ni pueden servir como base para reclamación alguna.