Adquisición de corriente con QuantumX MX403B
Existen distintos principios para medir la corriente eléctrica. Cuando se miden pequeñas corrientes, los métodos del convertidor de flujo nulo, de shunt y del sensor de efecto Hall proporcionan medidas precisas y sincronizadas en fase. Por su parte, las sondas amperimétricas resultan muy prácticas en medidas rápidas de corrientes de circuitos monofásicos y trifásicos. Las sondas amperimétricas permiten obtener medidas eléctricamente aisladas muy variadas con corriente alterna (a menudo también con corriente continua) sin necesidad de desconectar la línea de corriente. Además, son baratas y bastan para analizar la potencia en aplicaciones sin requisitos de precisión muy exigentes. Existen sondas amperimétricas con distintos diseños para diferentes aplicaciones (inductivas, de efecto Hall).
El principio de medición inductiva produce un desplazamiento de fase en el transformador de corriente (skewing) entre la corriente real de la sonda y su tensión de salida. Antes de calcular la potencia es preciso compensar este desfase; para ello, se aplica un retardo proporcional a la tensión medida. Con algunas sondas amperimétricas, el error del ángulo de fase varía en función de la frecuencia y a lo largo del rango de medida. Por supuesto, todo ello repercute en el cálculo de la potencia. Dependiendo del rango de medida, este error puede ser de entre 3 y 10° en condiciones de referencia. Nota: En la mayoría de los casos se utiliza como referencia una tensión sinusoidal perfecta, 45...60 Hz, temperatura ambiente de 23° C y humedad relativa del 50%. Cualquier desviación con respecto a esta referencia afecta a la precisión de la medida de la corriente y, por tanto, también al cálculo de la potencia. A la vista de todo lo anterior, es sumamente importante seleccionar la sonda amperimétrica adecuada, motivo por el cual HBM las ofrece directamente.
Para efectuar correctamente el cálculo de potencia es necesario compensar el desfase. La corrección más sencilla consiste en aplicar un retardo proporcional a la tensión medida. Este proceso se describe con más detalle a continuación. Ahora que hemos hablado de estas dos magnitudes eléctricas, pasemos a examinar el software que se emplea para calcular la potencia eléctrica.