Navegación ecológica: ahorro de combustible gracias a una medición de par precisa
La industria marítima se encuentra en fase de transformación en todo el mundo. La obligación de reducir paulatinamente las emisiones contaminantes que genera el tráfico naval se rige por el convenio internacional MARPOL.
Este convenio ha propiciado avances en los motores, que ahora pueden quemar distintos tipos de combustible, incluido gas natural licuado (GNL). La alimentación de gas al motor se puede controlar mediante una señal de carga de alta precisión procedente del eje de transmisión. Ese control permite reducir las emisiones contaminantes, tal y como exige la normativa. HBM ha desarrollado un transductor de par especialmente diseñado para cumplir la normativa de la industria naval: el T40MAR.
De aquí a unos pocos años, los niveles de emisiones del sector naval deberán reducirse drásticamente, de conformidad con los requisitos del convenio MARPOL. Para adaptarse a esa obligación, el sector marítimo está adoptando dos enfoques distintos:
- Postratamiento de los gases de escape de los motores convencionales
- Desarrollo de nuevos motores más limpios