Configure un canal de cálculo llamado "Trigger Pulse".
- La señal de entrada es el valor de fuerza medido.
- Se establece un valor límite predefinido.
- Se selecciona una condición “Trigger on going above”.
- La salida se envía a “Flag01”.
En este ejemplo, debe llevarse un cómputo y mostrase el número de veces que se sobrepasa un valor de fuerza. Cuando se alcanza el valor 5, debe enviarse una señal de salida digital. En ese momento, el operario puede poner el contador de nuevo a 0.
El siguiente ejemplo muestra cómo configurar un contador de eventos en PMX. Se requieren dos canales de cálculo (Calculated Channels).
Configure un canal de cálculo llamado “Counter”.
Si, al alcanzar un determinado valor del contador debe enviarse una señal a una salida digital (PX878), esta bandera se establece como entrada para una salida digital. En este ejemplo, la salida digital 2 es activada por flag02.
La página siguiente puede consultarse a través de la siguiente ruta: Menu/Settings/Digital Outputs
Los ejemplos se facilitan a efectos meramente indicativos, por lo que no constituyen garantía alguna ni pueden servir como base para reclamación de ningún tipo.