Nota: Como se indica más arriba, el hilo azul del cable de conexión no está conectado.
PMX: uso de un sensor piezoeléctrico
Estas recomendaciones de uso describen cómo conectar un sensor piezoeléctrico a un sistema PMX y a un amplificador de carga (tipo CMA/CMD) y cómo ponerlo en funcionamiento.
Equipo necesario
Este ejemplo requiere el siguiente equipo:
- Sistema PMX (con tarjetas de medición PX401 y PX878)
- Amplificador de carga (en este caso, CMA1400)
- Cable de conexión 1-KAB168 (para conectar el amplificador de carga al PMX)
- Sensor piezoeléctrico
- Cable de conexión 1-KAB143 (cable de conexión del sensor)
Requisitos previos
La conexión de cable al amplificador de carga y al PMX requiere que los hilos de una de las terminaciones del cable de conexión 1-KAB163 se dividan entre dos tomas: una de ellas se conecta a la tarjeta PX401 y la otra a la tarjeta PX878. La asignación de polos es la siguiente:
Cableado con PMX
El cable 1-KAB143 se utiliza para conectar el sensor piezoeléctrico al amplificador de carga. El amplificador se conecta a las tarjetas de medición PX401 (conexión 1) y PX878 (conexión 2) a través del cable 1-KAB163, usando las dos tomas que se han descrito antes. El sensor puede ponerse en funcionamiento después de configurarlo correctamente.
Descargo de responsabilidad
Los ejemplos se facilitan a efectos meramente indicativos, por lo que no constituyen garantía alguna ni pueden servir como base para reclamación de ningún tipo.