En este ejemplo, la curva de fuerza tiene aproximadamente el aspecto de la gráfica de más arriba.
Dos bloques funcionales "Hold (analog)" retienen la lectura de fuerza en el punto s1. Un bloque actúa durante la carrera de presión y otro durante la de retorno. Dos interruptores de final de carrera comprueban si los valores se encuentran dentro de sus respectivos intervalos aceptables. La fuerza ascendente se denomina "press" y la descendente "release". Dos salidas digitales muestran el resultado de los interruptores de final de carrera.