A partir de una señal s se derivan las siguientes señales digitales:
En este ejemplo, s es un desplazamiento en mm o un ángulo en grados. La resolución "a" es exactamente un período de la señal de salida y tiene la misma unidad que s.
El método aplicado no admite valores negativos de s.
Las señales se transmiten a través de las salidas digitales de la tarjeta insertable PX878. Las propiedades eléctricas limitan la frecuencia máxima a 1 kHz, aproximadamente.